This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:CCS:无法通过 CSS RSE 连接到目标

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1003925/am6442-ccs-unable-to-connect-over-css-rse-to-target

器件型号:AM6442

您好!

我在 Ubuntu 18.04上使用 Code Composer Studio 版本:10.3.0.00007、如果我尝试在 CCS 中获取 ssh 连接、我会收到错误"算法协商失败"。 但是、如果我打开一个终端、我可以通过 SSH 从终端 Fine 连接到 AM6442_EVM。

并排:要设置 CCS、我 按照 Processor SDK Linux 06_03_00_106 3.4.4.1 CCS 安装章节中的说明进行操作

感谢您的支持!

此致、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    要确认:是否可以按照此处的步骤连接到 AM64x 内核?
    4.AM64x 的 CCS 设置—平台开发套件(PDK)- AM64X 用户指南(TI.com)

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的快速帮助。

    好的步骤"4.4. 步骤3:设置 CCS 目标配置"。 连接测试成功。

    但我在执行以下步骤时遇到了问题:

    我已在 Ubuntu 主机上安装了 MCU_PLUS_SKD_am64x_07_03_00_19、但 在我的主机上找不到 pdk_install_DIR、无论是在 SDK 目录还是 TI 目录中、我都找不到 PDK。

    在哪里可以找到 PDK  或可以安装它?

    PS:我还在 Windows 主机上安装了 MCU_PLUS_SDK_am64x_07_03_00_19、找不到 PDK。  

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的 MCU Plus SDK 中、我希望您有一个类似 pdk_am64x_07_02_01_11的文件夹。 这是您的 PDK 目录。

    请记住、我是一名 Linux 人员、负责查看 AM64x 处理器 SDK 7.2下载的旧版 TI-RTOS 部分。 AM64x MCU Plus SDK 7.3使用 FreeRTOS、且组织方式可能不同。

    我将此主题重新分配给我们其中一位专注于 RTOS 的团队成员。 如果您需要额外的帮助、但一天左右没有听到声音、请对该主题执行 Ping 操作。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我有点困惑、如果您使用的是 MCU+ SDK、为什么要查找 PDK? MCU+ SDK 是 PDK 的替代产品、以后您应该仅在 AM64上使用 MCU+ SDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan & Arnon、您好、

    如果我添加了任何混淆、请道歉。 我曾提到 SDK 7.2的 CCS 步骤。 看起来 SDK 7.3 MCU+ SDK 文档位于不同的位置(请查看 SDK 下载页面 上的"文档"部分:MCU-PLUS-SDK-AM64X_07.03.00.19 | TI.com )。

    SDK 7.3 MCU+ SDK (包括设置 CCS)的入门步骤如下:
    AM64x MCU+ SDK:入门

    此致、

    Nick