This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:MACHINE=AM437X-EVM bitbake meta-toolchain-qt5返回错误

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1004082/am4378-machine-am437x-evm-bitbake-meta-toolchain-qt5-return-error

器件型号:AM4378

您好!  

我将 AM437x 用作构建的机器、 将 Arago-base-tisdk-image 用作 s 映像。

我能够执行 MACHINE=AM437X-EVM bitbakearago-base-tisdk-image 命令、但当我尝试运行 MACHINE=AM437X-EVM bitbake meta-toolchain-qt5时、它会给我带来错误。

Sachin@sachin:~/APMTD/YOCTO/tisdk/build;machine=AM437X-EVM bitbake meta-toolchain-qt5
警告:层 meta-processor-SDK 应在其 conf/lay.conf 文件中设置 LAYERSERIES_COMPAT_meta-processor-SDK、以列出与其兼容的核心层名称。
警告:层 meta-processor-SDK 应在其 conf/lay.conf 文件中设置 LAYERSERIES_COMPAT_meta-processor-SDK、以列出与其兼容的核心层名称。
警告:/home/sachin/APMTD/YOCTO/tisdk/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/meta/external-linaro-secondary-sdk-toolchain.bb:变量键 preferred_provider_binutils-cross-canada-${translation_target_arch}(external_arM-SDK-toolchain)替换原始键 preferred_provider_binutils-cross-canadal-(external_arM-secondary sdk-toolchain)。
警告:/home/sachin/APMTD/YOCTO/tisdk/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/meta/external-linaro-secondary-sdk-toolchain.bb:可变密钥 preferred_provider_gcc-cross-canada-${translation_target_arch}(external_arM-SDK-toolchain)替代原始密钥 preferred_provider_gcc-cross-canadian (external_arM-secondary sdk-toolchain)。
警告:/home/sachin/APMTD/YOCTO/tisdk/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/meta/external-arm-secondary-sdk-toolchain.bb:变量键 preferred_provider_binutils-cross-canada-${translation_target_arch}(external_arM-SDK-toolchain)替换原始键 preferred_provider_binutils-cross-canadal-(external_arM-secondary sdk-toolchain)。
警告:/home/sachin/APMTD/YOCTO/tisdk/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/meta/external-arm-secondary-sdk-toolchain.bb:可变密钥 preferred_provider_gcc-cross-canada-${translation_target_arch}(external_arM-SDK-toolchain)替代原始密钥 preferred_provider_gcc-cross-canadian (external_arM-secondary sdk-toolchain)。
解析配方:100%|#################################################################################################################### |时间:0:01:17
3583.bb 文件解析完成(0个缓存,3583个解析)。 4765个目标、592个跳过、0个屏蔽、0个错误。
警告:没有适用于以下各项的配方:
/home/sachin/APMTD/YOCTO/tisdk/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-browser/chromium/chromium-wayland_。bbappend
/home/sachin/APMTD/YOCTO/tisdk/sources/meta-processor-sdk/recipes-ros/navigation/move-base_1.12.14.bbappend
/home/sachin/APMTD/YOCTO/tisdk/sources/meta-processor-sdk/recipes-ros/navigation/rotate-recovery_1.12.14.bbappend
注:解决任何缺失的任务队列相关性

编译配置:
Bb_version ="1.40.0"
Build_SYS ="x86_64 Linux 版"
NATIVELSBSTRING ="Uubuntu-18.04"
Target_SYS ="ARM-Linux-gnueabi"
机器="AM437X-EVM"
DIASTRO ="Arago"
DISTR_VERSION ="2019.11"
TUNE_FUNCures ="arm armv7a VFP thumb neon callconvention-hard "
TARGET_FPU ="硬"
meta-processor-sdk ="标题:56d9d47f18eeec31a1086ca29e54b5956c46de84"
meta-AWS ="标题:6432f1b38b9dcbbb55020167f5b1cfe55e858c6d"
meta-ROS ="标题:72068b17e4192b51e09c8dc633805a35edac8701
meta-arago-distro
meta-Arago-Extras ="标题:70436496d2617b281c51390faa3d421814055cd6"
meta 浏览器="标题:5f365ef0f842ba4651efe88787cf9c63bc8b6cb3"
meta-OE ="标题:446bd615fd7cb9bc7a159fe5c2019ed08d1a7a93"
meta-qt5 ="头:e6e464c9ed9266ce46452f953c1bdcb0e7b2d95f"
meta-virtualization ="标题:7685c7d415e0002c448007960837ae8898cd57a5"
元网络
Meta-python
Meta-OE
元- gnome
元多媒体
元文件系统
元多媒体
meta-perl ="头:446bd615fd7cb9bc7a159fe5c2019ed08d1a7a93"
meta-ti ="头:b27317ab4f9be931a66344c502c7e3f4ec780e5"
meta-linaro-toolchain
meta-optee ="标题:615ea7561b844a3867ce4299d83d605c10b02ab"
meta ="标题:e68991ceb5933f7d03b9697e8a0ba0829feb320"
meta-qt-simple-calc ="master:617a9b499ac21ec73f456e4bbe5aa0ee2356f2b4"

正在初始化任务:100%|############################################################################################################ |时间:0:00:04
状态汇总:所需4个找到4个错过0电流1598 (100%匹配、100%完成)
注:执行 SetScene 任务
注:执行 RunQueue 任务
错误:meta-toolchain-qt5-1.0-r0 do _populate_sdk:无法安装软件包。 命令'/home/sachin/APMTD/YOCTO/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/armv7at2hf-neon-linux-gnueabi/meta-toolchain-qt5/1.0-r0/recipe-sysroot-native/usr/bin/opkg --volatile-cache -f /home/sachin/APMTD/YOCTO/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/armv7at2hf-neon-linux-gnueabi/meta-toolchain-qt5/1.0-r0/opkg-sdk.conf -t /home/sachin/APMTD/YOCTO/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/armv7at2hf-neon-linux-gnueabi/meta-toolchain-qt5/1.0-r0/temp/ipktemp /-o /home/sachin/APMTD/YOCTO/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/armv7at2hf-neon-linux-gnueabi/meta-toolchain-qt5/1.0-r0/sdk/image --force_postinstall nativesdk-packagegroup-qt5-toolchain-host nativesdk-packagegroup-sdk-host packagegroup-cross-canada-am437x-evm'返回2:
收集的错误:
*解算器遇到2个问题:
*问题1/2:
*-不提供 nativesdk-packagegroup-qt5-toolchain-host-1.0-r0.x86_64-nativesdk 所需的 nativesdk-perl 模块
*
*解决方案1:
*-不要要求安装提供 nativesdk-packagegroup-qt5-toolchain-host 的软件包

*问题2/2:
*-不提供 nativesdk-autoconF-2.69-r11.x86_64 - nativesdk 所需的 nativesdk-perl
*
*解决方案1:
*-不要要求安装提供 nativesdk-packagegroup-sdk-host 的软件包


错误:meta-toolchain-qt5-1.0-r0 do _populate_sdk:函数失败:do _populate_sdk
错误:故障日志文件存储在:/home/sachin/APMTD/YOCTO/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/armv7at2hf-neon-linux-gnueabi/meta-toolchain-qt5/1.0-r0/temp/log.do_populate_sdk.24526中
错误:任务(/home/sachin/APMTD/YOCTO/tisdk/sources/meta-qt5/recipes-qt/meta/meta-toolchain-qt5.bb:do _populate_sdk)失败、退出代码为"1"
注:任务摘要:尝试了4649个任务、其中4647不需要重新运行、1个任务失败。

摘要:1个任务失败:
/home/sachin/APMTD/YOCTO/tisdk/sources/meta-qt5/recipes-qt/meta/meta-toolchain-qt5.bb:do _填充_sdk
摘要:显示了7条警告消息。
摘要:显示了2条错误消息、返回非零退出代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、自定义基于 Yocto 的文件系统超出了我们在 E2E 上提供的支持范围。 我建议与 Yocto 社区合作。

    谢谢。