This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:AM6442 Linux SDK 7.3版 CAN 驱动程序

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1003156/processor-sdk-am64x-am6442-linux-sdk-release-7-3-can-driver

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

您好!

客户希望在 Linux SDK 7.3中使用 CAN 驱动程序。

根据我们的软件发展蓝图、它受支持、但他在 SDK 文档中找不到它。

这种支持现在是否受支持、或何时提供?

非常感谢、致以最诚挚的问候

Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将检查它是否可用、如果不可用、何时可用。

    此致、

    Schuyler