This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDK5718:AM5718是否在4个 PRU 以太网端口和 RGMII 之间具有切换功能?

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TMDXIDK5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1002148/tmdxidk5718-does-am5718-have-switch-function-between-4-x-pru-ethernet-ports-and-rgmii

器件型号:TMDXIDK5718
主题中讨论的其他器件:AM5718

您好 TI   

AM5718是否在4个 PRU 以太网端口和 RGMII 之间具有切换功能?

我是说 AM5718能否将 PRU 数据直接传递到 RGMII 端口?

它需要解码 PRU 数据并将其传输到以太网格式? 或者就像开关一样、它们可以相互共享数据。

4XPRU ETH 端口怎么样? 它应该像交换机端口和共享数据、对吧?

通用交换机是否可以在 EtherNet/IP Profinet 和 EtherCAT 网络中工作?

或者需要 支持 工业 以太网的工业交换机

Foxconn Qin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    > AM5718是否在4个 PRU 以太网端口和 RGMII 之间具有切换功能?

    没有此类交换机支持。 交换机功能仅在单个 PRU-ICSS 的两个端口之间、因此 AM5718具有两个以太网交换机、无法开箱即用地交换数据。

    为了满足您的需求、您必须在 ARM 中接收数据、然后通过软件将其发送到其他 PRU-ICSS。

    >通用交换机是否可以在 EtherNet/IP Profinet 和 EtherCAT 网络中工作?

    您可以将通用交换机用于 EtherNet/IP 和 Profinet、但需要注意的是、它适用于一般网络、但不支持 PTP、PTCP、DLR 等特殊功能

    EtherCAT 不使用标准802.3以太网帧格式、因此行为不可预测、建议仅使用特殊的交换机。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     能否将 PRU0设置为 EtherNet/IP、 并将 PRU1设置为 Profinet?

    两个 PRU 端口是否同时以不同的模式工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种用例是不可行的、因为 EtherNet/IP 和 Profinet 被设计为作为交换机而非 EMAC 运行、因此两个 PRU 都具有跨功能用途。

    例如、PRU0在端口1上接收数据、在端口2上发送数据、而在 PRU1上则是如此。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI

    TMDXIDK5718具有 4个 PRU 以太网端口+ 2个 RGMII 以太网

    正常情况下:

     PRU1的2个端口(MII0&MII1)的用例是什么?

    我们知道 开关功能仅在单个 PRU-ICS 的两个端口之间、因此我 想 PRU1的2个端口的用户案例是"像开关"。

    例如、   第一个 EIP 适配器通过 PRU0_MII0 (第一个 RJ45)连接到扫描器、第二 个 EIP 适配器连接到  第一个适配器(第二个 RJ45)的 PRU0_MII1、然后扫描器还可以通过 第一个设备扫描第二个适配器。  第一个适配器的 PRU0用作"EIP 开关"、对吧?

      2个 PRU 端口 (PRU0_MII0&PRU1_MII0)的用例是什么?

    由于 PRU0 和 PRU1之间没有切换功能、因此我不确定这种情况的用法。

    如果它 与 VPN 类似,则两个端口在不同的网段上工作

      3.1xRGMII 端口+ 1xPRU 端口?的用例是什么

    RGMII 是一种非工业端口。  我看到的一些拓扑是-> Industria Port of Scanner 连接到 industria 以太网,、非工业以太网端口连接到办公网络、而办公室 PC 可以管理所有适配器。

    这两个端口看起来像一个网桥(或网关)、用于连接两个不同的网络。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    >1. PRU1的2个端口(MII0&MII1)的用例是什么? 我们知道 开关功能仅在单个 PRU-ICS 的两个端口之间、因此我 想 PRU1的2个端口的用户案例是"像开关"。

    大多数工业网络拓扑都使用环来实现冗余并降低布线成本、在这种情况下需要一个支持直通的双端口交换机。 这就是我们的器件的用武之地。 尽管您可以使用一个端口来执行基本 EIP 适配器,但仍需要一个双端口(最小)交换机来连接到网络并具有冗余(DLR)。

    >2.  PRU 2端口 (PRU0_MII0&PRU1_MII0)的用例是什么?

    如上所示、适配器位于环形网络中、可通过任一端口进行通信。

    >3.  1xRGMII 端口+1xPRU 端口?的用例是什么

    这将取决于您尝试执行的操作。 是的、可以使用网桥、因此可以将适配器连接到千兆位网络。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感觉您正在尝试探索您的产品可能采用哪种系统架构。 如果是这种情况、则最好通过您的 TI 代表进行这些讨论、因为这可能需要您的产品的方框图、并且可能是 NDA。

    此致

    葡萄园