This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:关于 AM5728的 VPE 和 gstreamer

Guru**** 2555160 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1001221/am5728-about-vpe-and-gstreamer-for-am5728

器件型号:AM5728

您好!

我们有一个有关 AM5728的 VPE 和 gstreamer 的客户问题。

1) 1)对于视频处理引擎(VPE)可以处理的图像是否有任何限制、例如限制要从视频输入端口(VIP)输入的数据?
例如、是否可以通过 CPU 转换 USB 中的图像、然后使用 VPE 进行处理?

2) 2)当使用 SDK 提供的 gstreamer 执行 H.264编码时、即使分辨率是 FHD 还是更高、也可以使用它吗?
(似乎可以使用 IVA-HD 实现4K @ 15fps 编码、但)

此致、

库吉·西加塔