This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4 PCIe 引导模式

Guru**** 2547250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1001288/tda4vm-tda4-pcie-boot-mode

器件型号:TDA4VM

尊敬的 TI 团队:

我们正在开发由 TI TDA4 SOC 供电的车辆控制器。

现在、我们希望从 PCIe 引导 SOC、但除了 TRM 第4章、我们没有找到有关 PCIe 模式的更多文档。 我们不知道如何启动它。

1.如果 TI SDK 引导加载程序已经支持从 PCIe 主机进行引导?

2.您能向我们展示更多文档来说明详情吗?

请注意、我们已使用 TI J721E-EVM 板从 SD/EMMC/UART/USB-DFU 成功引导 SOC。

此致、

Raymond。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我们的 SDK 不支持从 PCIe 引导:

    [引用 userid="460686" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1001288/tda4vm-tda4-pcie-boot-mode ]1. 如果 TI SDK 引导加载程序已支持从 PCIe 主机进行引导?[/quot]

    答案是否定的

    [引用 userid="460686" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1001288/tda4vm-tda4-pcie-boot-mode ]2. 您能向我们展示更多文档来说明详情吗?

    没有此类文档。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

    感谢您的回复。

    然后、您是否确认 TDA4是否真的支持从 PCIe 主机引导? 您是否对此进行了验证?

    此致、

    Raymond。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    在 TDA4上、ROM 代码也不支持 PCIe 引导。 因此不支持 PCIe 引导。

    此致、
    基尔西