This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:9G 和2G mac2mac、A72 hang

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1000995/tda4vm-9g-and-2g-mac2mac-a72-hang

器件型号:TDA4VM

您好:

  • 测试环境2网络端口9G 和2G 交换机 mac2mac
  • a72 -> 9G -> 2G -> MCUTDA4 R5、UDP 封包、len 400、400Hz在大约5分钟内、A72将挂起、A72将停止打印、无异常打印输出A72且 MCU 无法 pingMCU 串行端口打印正常
  • 数据包变小、频率增加、结果与(__LW_AT__2)相同
  • 降低频率和数据包大小、您可以运行更长的时间、但最终会挂起;μ s

a72 log无异常打印输出):

测试编程:

e2e.ti.com/.../udp_5F00_test.c

pelase 给了我们一些建议,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会检查并返回给您。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试查看套接字应用程序、但其中没有任何注释或说明。 为了加快速度、您能否提供网络图和网络捕获文件、以便我快速重现。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../mcu.part01.rare2e.ti.com/.../mcu.part02.rar

    我使用 tcpdump 来捕获 网络图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试使用 iperf + UDP 重新创建方案。 这是我的设置

    测试1 (CPSW 9G):

    PC (服务器)---- > EVM (客户端)

    EVM (客户端)--- > PC (服务器)

    命令:

    服务器:iperf -s -u

    客户端:iperf -c -u -b 4000K -l 400 -t 1800 -i 2

    测试2:与上述相同,但使用 CPSW 2G

    您可以看到 PC 上显示双向流量的带宽输出

    带宽高于套接字应用生成的带宽。

    运行30分钟后未出现碰撞 实际上、在所有这些运行的情况下、CPU 负载小于2%。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在崩溃之前提供内核崩溃日志(如果有)和'TOP'命令的输出。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、葡萄园:

    感谢您帮助我们重现此问题。 在客户电路板上、仅  A72 -> 9G -> 2G -> MCUTDA4 R5)可以找到 A72崩溃问题。 如果使用 PC -> 9G -> 2G -> MCU(TDA4 R5)、PC -> 9G -> A72客户可以找到 A72崩溃。

    随附 A72崩溃内核日志、希望它能为您提供一些有关 A72端线索的信息。

    此致!

    Han taoe2e.ti.com/.../A72crash.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 我将尝试在9G 和2G 之间运行 iperf。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我连接了 CPSW 9G 和2G、并使用前面提到的命令同时在两个方向上运行 iperf、但未发现任何问题。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、葡萄园:

    感谢你的帮助。 此问题由 MCU 域 SPI 驱动程序触发。 客户通过更改 MCU 域 SPI 驱动程序来解决此问题。

    我将关闭此问题。

    此致!

    韩涛