This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSIDK572:TMDSIDK572 GPMC 接口问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSIDK572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/999366/tmdsidk572-tmdsidk572-gpmc-interface-issue

器件型号:TMDSIDK572

大家好、  

      我们使用的是 TMDSIDK572–AM572x 工业开发套件(IDK)。 在此 IDK 中、没有默认 GPMC 接口。 但我们针对 GPMC 接口进行了硬件设置和引脚多路复用配置。 我们将按原样使用"FPGA 读写-同步模式"裸机。 但是、当我们写入 GPMC 存储器空间时、示波器中不会出现任何时钟信号。 我在此附上了我的裸机文件。 此外、我在通过 GPMC 总线写入的存储器窗口中看不到任何值。

      我将此 SDK "ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-06.03.00.106-Windows-x86-64安装"用于 Windows。 没有适用于 GPMC 总线的默认驱动程序。 因此、我们将使用 CSL 示例 GPMC 代码  

      这是我之前关于 GPMC 问题的问题。  AM5729:GPMC 问题-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

e2e.ti.com/.../5164.main.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想在此了解您的用例。 您能不能添加关于您正在使用的序列和 FPGA 的小描述。