This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DRA821U 的高速接口审查、例如 USB、PCIe、SGMII SERDES_REFCLK

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/999936/dra821u-high-speed-interface-review-for-dra821u-such-as-usb-pcie-sgmii-serdes_refclk

器件型号:DRA821U

你(们)好  

有一个问题是客户希望从 TI 获得反馈。

请向我们提供有关 USB、PCIe、SGMII 和 SERDES_REFCLK 电路的检查清单。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到有几个主题可供您审阅。 您能否将这些内容整合在一起并通过您的 TI 代表联系我们? 我认为、公共 E2E 不是进行全面原理图审阅的合适场所。

    此致

    葡萄园