This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:如何从 OSPI 启动 UBoot?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/999400/dra829v-how-to-start-the-uboot-from-ospi

器件型号:DRA829V
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好、专家:

   在 SDK07_03_00_07软件包的 mcus 演示中、提到可以通过 OSPI 启动 Linux 内核。 但是、由于开发板的 EMMC 硬件与演示板之间存在差异、我们无法直接启动 Linux 内核。 因此、我们需要首先通过 OSPI 启动 uboot。 SDK 软件包文档未介绍如何通过 OSPI 启动 uboot。 是否有任何方法可以将 uboot 的映像直接写入闪存? 如何通过 uboot SPL 加载 uboot 映像、然后启动 Linux 内核?