This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:MACHINE=AM437X-EVM bitbake Arago-base-tisdk-image 时出错

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/999293/am4372-error-for-machine-am437x-evm-bitbake-arago-base-tisdk-image

器件型号:AM4372

您好,

我尝试  MACHINE=AM437X-EVM bitbake Arago-base-tisdk-image 并得到以下错误。

已检查 dpkg-reconfigure dash  

但不知怎么说、我猜这个代码段不会被执行

do _setup_uio_append_ti43x (){

如果["${ENABLE_TI_UIO_DEVICES}"="1"]
然后
DTS="AM437X-idk-PRU-Excl-uio.dts"
dtsi="AM437X-PRU-uio.dtsi"
CP ${S}/arch/arm/boot/dts/am437x-idk-evm.dts ${S}/arch/arm/boot/dts /$DTS
CP ${workdir}/${dtsi}${S}/arch/arm/boot/dts
回显"#include \"${dtsi}\">>${S}/arch/arm/boot/dts /$dts
FI

可以帮助我解决这个问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否以文本形式附加完整日志? 这样可以更轻松地查看导致故障的步骤和您使用的配置。  

    您的系统上是否安装了设备树编译器(DTC -v)?

    这是您看到的唯一错误吗?

    谢谢。