主题中讨论的其他器件:DRA829、 DRA821
您好!
如何为 MAC 2 MAC (无物理层)连接配置 ENET LLD 和以太网固件? 包括 CPSW 和 ICSSG。
此致
葡萄园
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
MAC 2 MAC 或无物理层连接通常用于汽车参考设计、以将 SoC 内部的开关连接到外部开关。
由于 TDA4/DRA829和 DRA821 EVM 都具有板载 PHY 并且不支持 MAC 2 MAC 连接、因此不提供开箱即用支持
但由于 ENET LLD 的模块化特性、这种实现方式非常容易。
下面提供了参考说明、使客户能够在最终使用 RTOS SDK、以太网固件和 ENET LLD 实现这一点。
所需的主要更改是端口打开序列、该序列处理获取端口参数和配置 PHY。 请参阅随附 PDF 中的"端口打开序列"、其中包含一个子部分、标题为"MAC 至 MAC 链接"。
e2e.ti.com/.../PDK-API-Guide-for-J721E_5F00_-Enet-Integration-Guide.pdf
所述的更改是从 ENET LLD 的角度来看、但是在以太网固件上下文中、这些步骤的实现在 EthFw 和 Enet LLD utils 库之间进行了拆分。
下面是 EthFw 和 Enet LLD 如何针对端口配置进行交互。
在 EthFw 中配置端口时、会发生以下序列:
如果在 Linux 下使用 CPSW 端口、则必须编译 EthFW 应用程序并在/lib/firmware 下将其替换、以便完成相关更改。
此致
葡萄园