This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:TMS320C6747

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, TMS320C6747

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1161581/tms320c6747-tms320c6747

器件型号:TMS320C6747
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

我们正在寻找 TMS320C6747的替代产品。  我们希望通过引入另一个 DSP 和/或通用 CPU (即 TMS320C6757或 OMAP-L138)来减轻某些通用任务(例如外设中断和其他任务)的负载、从而提高性能。  我们希望更好地了解代码从一个系列/系列到另一个系列的可移植性。  这两个器件是否存在向后兼容性?  我们当前拥有的用于 C674x 系列端口的代码库可以从 C6747传输到 OMAP-L138和/或 C6657吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OMAP-L138具有一个 ARM 内核和一个 C674x DSP、因此您的 C6747代码与 OMAP-L138的 DSP 内核兼容。

    C6657具有两个 C66x DSP 内核。 尽管 C66x 和 C674x 在架构上有所不同、但 C66x 是 与所有以前的 C6x 内核(C64x、C64x+、C67x、C67x+、C674x)兼容的目标代码(二进制)。  

    有关详细信息、请参阅此文档: training.ti.com/.../instruction-set-architecture-presentation.pdf

    此致、

    _________