This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA718:Linux 内核引导失败、内核出现紧急情况

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1, LP87523-Q1, DRA718, DRA722, TIDEP-01002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1159715/dra718-linux-kernel-boot-fail-with-kernel-panic

器件型号:DRA718
主题中讨论的其他器件:LM5141-Q1LP87523-Q1DRA722TIDEP-01002

SoC 是 DRA718BJGCBDQ1。
DDR3L 为1GB。
2台 DDR3L/MT41K256M16TW-107 PC 用作 x32 DRAM。
SDK 是 ti-processor-sdk-linux-Automotive ra7xx-evm-6.00.03
PMIC 是 LM5141-Q1和 LP87523-Q1

Linux 内核启动失败、出现内核严重错误。  

请帮帮我进行调试。

日志是  

按任意键停止自动引导:2.

U-Boot SPL 2019.01-00007-ga0ff74425a-m脏(2022年9月23日- 10:13:06 +0800)

omap_si_rev:0x 7220210
DRA722-GP ES2.1
尝试从 MMC1引导
默认模式下无 pinctrl 状态
DLP HCM 没有用于 SD 卡的 PALMPA/tps65903x LDO1。
默认模式下无 pinctrl 状态
正在从 MMC 加载环境... 好的


U-Boot 2019.01-00007-ga0ff74425a-m脏(2022年9月23日- 10:13:06 +0800)
CPU:DRA722-GP ES2.1
型号:TI DRA718 EVM
电路板:DRA72x EVM 修订版
DRAM:1 GiB
NAND:0 MIB
MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
正在从 MMC 加载环境... 好的
警告:FASTBOOT.board_rev:未知的电路板版本
NET:无法获取以太网的 PHY@48484000:Addr 2
eth0:以太网@48484000
按任意键停止自动引导:0
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
**无法读取文件 boot.scr **
在0ms 内读取282字节
从 uEnv.txt 加载了 env
正在从 mmc0导入环境...
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
4407808字节读取时间:194 ms (21.7 MIB/s)
88107字节在5ms 内读取(16.8MiB/s)
###展开的设备树 blob、88000000
使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
正在将设备树加载到8ffe7000,结束8ff82a... 好的

正在启动内核...

[0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000] Linux 版本4.19.73-00004-g31275c05a198-脏(tjt@lotus)(gcc 版本8.3.0 (A 配置文件架构8.3-2019.03 (ARM-rel-8.36)的 GNU 工具链))#1 SMP 优先于 Tue 9月27日18:08:17 CST 2022
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
[0.000000] CPU:可用的 div 指令:修补分部代码
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[0.0000M]、共页:FDT:机器模型:XY DRA718 HCM DLP-DLPC230-DLP553X
[0.000000]引导控制台[earlycon0]已启用
[0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
[0.000000] EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:
[0.000000] EFI:未找到 UEFI。
[0.000000]保留存储器:创建了0x000095800000 (大小为56 MIB)的 CMA 存储器池
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 ipu2-memory@95800000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000]保留的存储器:创建了0x000099000000的 CMA 存储器池、大小为64 MiB
[ 0.0000]、共:保留内存:已初始化节点 dsp1-memory@99000000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000]保留内存:创建了0x00009d000000的 CMA 内存池,大小为32 mib
[ 0.00000]、共:保留内存:已初始化节点 ipu1-memory@9d000000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000] CMA:保留0x000000000000b0000000处的128 MIB
[0.000000] OMAP4:将0x00000000bfd00000映射到 DRAM 隔离层的(ptrval)
[0.000000] DRA722 ES2.1
[0.000000] random:从 start_kernel+b0x470调用 get_random_bytes、crng_init=0
[0.0000]% pu:嵌入式16页/CPU s36492 r8192 d20852 u65536
[0.000000]在上构建了1个区域列表、移动分组。 总页数:259648
[0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 elevator=noop root=PARTUUUUID=9444dd39-02 RW rootwait armedrprintk fixrntc omapdrm.num_crtc=2 consoleblank=0 CMA=128M@0xB0000000 rootfstype=ext4 snd.slots_reserved=1、1
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
[0.000000]内存:731024K/1045504K 可用(10240K 内核代码、341K rwdata、2800K rodata、2048K init、269K BSS、 27760K 保留、286720K CMA 保留、128000K HIGHMEM)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
[0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xf0000000 (768 MB)
[0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
[0.000000].text:0x (ptrval)-0x (ptrval)(12256 KB)
[0.000000].init:0x (ptrval)-0x (ptrval)(2048KB)
[0.000000].data:0x (ptrval)- 0x (ptrval)(342 KB)
[0.000000].bss:0x (ptrval)-0x (ptrval)(270KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000] RCU:可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000] RCU:RCU 将 CPU 从 NR_CPU=2限制为 nr_CPU_IDs=1。
[0.000000]启用了 RCU 任务。
[0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEVEE=16的几何结构,nr_CPU_IDs=1
[0.000000] NR_IRQ:16、nr_IRQ:16、预分配 IRQ:16
[0.000000] GIC:使用分离 EOI/Deactivate 模式
[0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
[0.000000] arch_timer:以6.14MHz (phys)运行的 cp15计时器。
[0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
[0.000005] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
[0.008226]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
[0.014747]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419ns
[0.024925] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
[0.030543]控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.035113]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
[0.041821]这可确保您仍能看到内核消息。 请
[0.048253]更新您的内核命令行。
[0.052578]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
[0.063135] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.067988]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.074785]安装点高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.082568] CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
[0.087621] CPU0:幽灵 v2:使用 ICIALU 变通办法
[0.093098]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[0.098568] CPU0:Thread -1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
[0.158695]为0x80200000 - 0x80200060设置静态标识映射
[0.165507] RCU:分层 SRCU 实现。
[0.190640] EFI 服务将不可用。
[0.210511] SMP:启动辅助 CPU ...
[0.215158] SMP:带来1个节点、1个 CPU
[0.219271] SMP:总共激活1个处理器(12.29个 BogoMips)。
[0.225631] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
[0.230366] CPU:提供虚拟化扩展。
[0.236004] devtmpfs:已初始化
[0.265896] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
[0.274028]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.284153] futex 散列表条目:256 (顺序:2、16384字节)
[0.295253] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.301158] DMI 不存在或无效。
[0.305388] NET:注册协议系列16.
[0.316027] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
[0.323950] omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
[0.514369]空闲:使用调速器梯
[0.518596]空闲:使用调速器菜单
[0.533228] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.561743]没有 ATAG?
[0.561790]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
[0.572355]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
[0.578902] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误表 I688所需的 SRAM
[0.586492] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
[0.594757] OMAP DMA 硬件版本0.0
[0.636365] EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
[0.644691] EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.657345] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
[0.667819] EVM_5v0:由 EVM_12v0供电
[0.672181] EVM_3v6:由 EVM_5v0供电
[0.676458] VSYS_3V3:由 EVM_12v0供电
[0.680947] EVM_3V3:由 VSYS_3V3供电
[0.685326] AIC_DVDD:由 EVM_3V3供电
[0.692669]已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
[0.698645]已注册 OMAP-iommu 40d020.MMU:40d020.MMU
[0.704710]已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
[0.710746]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
[0.716915] iommu:将器件5882000.IPU 添加到组1
[0.722434] iommu:将器件5502000.IPU 添加到组2
[0.728017] iommu:将器件40800000.dsp 添加到组0
[0.734317]、共页:图:在/ocp/dss@58000000/端口中找不到端口节点
[0.741336] SCSI 子系统已初始化
[0.770983] pcf857x:0-0020探头失败、错误-121
[0.776949] pcf857x:探测器0-0021失败,错误-121
[0.782835] OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
[1.803360] OMAP_i2c 4807c000.i2c:等待总线就绪超时
[1.809537] pcf857x:4-0026的探头失败,错误-16
[1.815473] pca953x 4-0020:4-0020电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器
[1.822952] pca953x 4-0020:作为消费类产品链接到 reguler.0
[2.849702] OMAP_i2c 4807c000.i2c:等待总线就绪超时
[2.855875] pca953x 4-0020:读取寄存器失败
[2.860949] pca953x 4-0020:断开到 reguler.0的链接
[2.866779] pca953x:4-0020探头失败、错误-16
[2.872611] omap_i2c 4807c000.i2c:400kHz 时的总线4修订版0.12
[2.878528]介质:Linux 介质接口:v0.10
[2.883272] videodev:Linux 视频捕捉接口:v2.00
[2.888964] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[2.894099] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[2.903486] PTP 时钟支持已注册
[2.907566] EDAC MC:版本:3.0.0
[2.918168] OMAP-MAP-MAP-MAP-MABOO邮 箱48840000.mailbox:OMAP 邮箱版本0x400
[2.924611] OMAP-mailbox 48842000. mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
[2.941067]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[2.948233]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[2.962608] NET:注册协议系列2.
[2.967656] tcp_listen_portaddr_hash 哈希表条目:512 (顺序:0、6144字节)
[2.975592] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[2.982920] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
[2.989687] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
[2.996269] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[3.002388] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[3.009050] NET:注册协议系列1.
[3.044007] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
[3.050137] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[3.05494] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[3.059802] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[3.077976]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[3.087349]初始化系统受信任的密钥环
[3.092104]工作集:timestimer_bits=14 max_order=18 bucke_order=4
[3.103705] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[3.120261] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[3.125457]已注册密钥类型 id_resolver
[3.129807]注册密钥类型 id_legacy
[3.133950] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[3.140405]密钥类型非对称已注册
[3.144609]注册的非对称密钥解析器'x509'
[3.149727]退回:池大小:64页
[3.153685]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要245)
[3.161316]已注册的 IO 调度程序 NOP (默认值)
[3.166223]已登记 IO 调度程序的截止日期
[3.170845]已注册 IO 调度程序 cfq
[3.174779]已注册 IO 调度程序 MQ-Deadline
[3.179474]已注册 IO 调度程序 kyber
[3.188850] pinctrl-single 4a00340.00.pinmux:282个引脚、大小为1128
[3.195079] pinctrl-single 4a002e8c.pinmux:请更新 DTS 以使用#pinctrl-cells =<1>
[3.203531] pinctrl-single 4a002e8c.pinmux:未中断初始化
[3.210628] pinctrl-single 4a002e8c.pinmux:1个引脚、大小为4
[3.240211] dra7-PCIe 51000000.PCIe:作为消费类产品链接到 phy-4a094000.pciephy.0
[3.248383] dra7-PCIe 51000000.PCIe:未应用勘误表 i870的 Wa
[3.254897] dra7-PCIe 51000000.PCIe:主机桥/ocp/axi@0/PCIe@51000000范围:
[3.262627] dra7-PCIe 51000000.PCIe:IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
[3.270161] dra7-PCIe 51000000.PCIe:MEM 0x20013000..0x2ffffffff -> 0x20013000
[4.277935] dra7-PCIe 51000000.PCIe:PHY 链路从未出现
[4.283802] dra7-PCIe 51000000.PCIe:PCI 主机桥至总线0000:00
[4.290257] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
[4.295889] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
[4.302250] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
[4.314976] PCI:总线0:禁用快速背对背传输
[4.325922] PCI:总线1:启用快速背对背传输
[4.331600] PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201ffff 64bit ]
[4.339131] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01-ff]
[4.344809] pcieport 0000:00:00.0:用 IRQ 169向 PME 发送信号
[4.350851] pcieport 0000:00:00.0:AER 已启用 IRQ 169
[5.644600]时钟:DPLL_AE_CK 无法转换为"已锁定"
[6.934727]时钟:DPLL_AE_CK 无法转换为"锁定"
[6.940590]------ [在此处剪切]-----
[6.945339]警告:CPU:0 PID:1在 drivers/bus/omap_l3_oc.c:147 L3_interrupt_handler+0x330/0x380
[6.954717] 44000000.OCP:L3自定义错误:主 MPU 目标 L4_PER2_P3 (空闲):在功能访问期间以监控器模式进行数据访问
[6.967119]链接的模块:
[6.970259] CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0未被污染4.19.73-00004-g31275c05a198-脏 污#1
[6.978743]硬件名称:通用 DRA72X (平展器件树)
[6.984996]回溯:
[6.987511] ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[6.995280] r7:c0dff4e8 r6:60000193 r5:00000000 r4:c1251ff0
[7.001093][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x90/0xa4)
[7.008505][ ](dump_stack)从[ ](_WARN+0xdc/0xf8)
[7.015563] r7:c0dff4e8 R6:00000009 R5:00000000 R4:ef0939c4
[7.021370][ ](__warn)从[ ](warn_slowpath_fmt+0x50/0x6c)
[7.029049] R9:ef1ba740 R8:f0882564 r7:c0dff414 R6:c0dff354 R5:c0dff4b8 R4:c1204c48
[7.037000][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](L3_INTERRUPT_Handler+0x330/0x380)
[7.046102] r3:ef1bdac0 r2:c0dff4b8
[7.049768] R5:00000000 R4:80080003
[7.053437][ ](L3_interrupt_handler)、来自[ ](_handle_IRQ_EVENT_perpu + 0x68/0x140)
[7.063168] R10:c1253c38 R9:ef1bbc00 R8:00000017 r7:ef093af0 R6:00000000 R5:ef1bbc68
[7.071202] R4:ef1bdf80
[7.073799][ ](_handle_irq_event_perpu)、来自[ ](handle_irq_event_perpu + 0x34/0x88)
[7.083710] R10:ef093d0c R9:ef092000 R8:ef008000 r7:00000001 R6:ef1bbc00 R5:ef1bbc68
[7.091743] R4:c1204c48
[7.094344][ ](handle_irq_event_perpu)、来自[ ](handle_IRQ_EVENT_+0x40/0x64)
[7.103450] R6:c120a374 R5:ef1bbc68 R4:ef1bbc00
[7.108186][ ](handle_irq_event)从[ ](handle_fasteoi_IRQ+0xc0/0x168)
[7.116930] r7:00000001 R6:c120a374 R5:ef1bbc68 R4:ef1bbc00
[7.122743][ ](handle_fasteoi_IRQ)、来自[ ](generic_handle_IRQ+0x2C/0x3c)
[7.131579] r7:00000001 R6:00000000 R5:00000000 R4:c1069cfc.
[7.137386][ ](generic_handle_IRQ)、来自[ ](_handle_domain_IRQ+0x64/bb)
[7.146318][ ](_handle_domain_IRQ)、来自[ ](GIC_Handle_IRQ+0x44/0x80)
[7.154892] R9:ef092000 R8:fa213000 r7:ef093bb8 R6:fa212000 r5:fa21200c r4:c1205100
[7.162846][ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x58/0x8c)
[7.170525]异常堆栈(0xef093bb8至0xef093c00)
[7.175704] 3ba0:c129155c 40000013
[7.184094] 3bc0:00000000 00000442 c129155c ef69b784 40000013 c0e0d798 ef093c40 ef69b68c
[7.192485] 3be0:ef093d0c ef093c14 ef093c18 ef093c08 c084028c c0a12ecc a0000013 ffffff
[7.200878] R9:ef092000 R8:ef093c40 r7:ef093bec R6:ffFFFF R5:a0000013 R4:c0a12ecc
[7.208833][ ](_raW_spin_unlock_irqrestore)从[ ](共_查找_属性+0x48/0x54)
[7.218300][ ](of _查找_属性)从[ ](of _phandle_iterator_init+0x4c/0xac)
[7.227500] R9:ef69b68c R8:00000000 r7:c0e0d798 R6:ef69b68c R5:c1204c48 R4:ef093c78
[7.235451][ ](of _phandle_iterator_init)、来自[ ](__of_pars_phandle_with _args+0x40/0xf8)
[7.245716] R8:ef093d0c r7:c1204c48 R6:00000000 R5:00000000 R4:ef235e10
[7.252600][ ](__of _parse_phandle_with _args)、来自[ ](of _pars_phandle_with _args+0x2C/0x3c)
[7.263049] R8:00000000 r7:00000000 R6:ee85c7c0 R5:00000000 R4:ef235e10
[7.269934][ ](of _parse_phandle_with _args)、来自[ ](of _dra7_atlk_probe +0xe4/0x274)
[7.279851][ ](of _dra7_atl_clk_probe)、来自[ ](platform_drv_probe +0x50/0xa0)
[7.288956] R10:00000000 R9:c1228888 R8:00000000 r7:00000000 R6:c1228888 R5:00000000
[7.296996] R4:ef235e10
[7.299599][ ](platform_drv_probe)、来自[ ](真的_probe +0x204/0x2c0)
[7.308079] r7:00000000 r6:c128f0b8 r5:ef235e10 r4:c128f0b4
[7.313889][ ](真的_probe)、来自[ ](DRIVER_PROBLE_DEVICE_0x68/0x180)
[7.322374] R10:c1060bd8 R9:c104b834 R8:00000000 r7:c06b1830 R6:ef235e44 R5:c1228888
[7.330409] R4:ef235e10 R3:00000000
[7.334078][ ](driver_probe_device)从[ ](__driver_attach+0xf4/0xf8)
[7.342740] R9:c104b834 R8:00000000 r7:c06b1830 R6:ef235e44 R5:c1228888 R4:ef235e10
[7.350692][ ](__driver_attach)从[ ](BUS_TO_EASE_DEV_0x7c/bb)
[7.359086] r7:c06b1830 r6:c1228888 r5:c1204c48 r4:ef22cfb4
[7.364897][ ](bus_for_each_dev)、来自[ ](DRIVER_ATT+0x24/0x28)
[7.373121] r7:00000000 R6:ee85c700 R5:c1236c90 R4:c1228888
[7.378927][ ](driver_attach)从[ ](BUS_ADD_DRIVER+0x1c4/0x208)
[7.387142][ ](BUS_ADD_DRIVER)从[ ](DRIVER_REGISTER+0x7c/0x110)
[7.395447] r7:c10272fc r6:ffe000 r5:c1204c48 r4:c1228888
[7.401256][ ](driver_register)、从[ ](__platform_driver_register+0x48/0x50)
[7.410543] R5:c1204c48 R4:c1255740
[7.414214][ ](__platform_driver_register)、来自[ ](dra7_atl_clk_driver_init+0x1c/0x20)
[7.424303][ ](dra7_atl_clk_driver_init)、来自[ ](do_one _initcall+0x84/0x1b0)
[7.433504][ ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeable + 0x1c4/0x258)
[7.442425] R8:c104b854 r7:c10004f0 R6:c1255740 R5:c1255740 R4:00000007
[7.449307][ ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x10/0x11c)
[7.457792] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c0a0ccd8
[7.465827] R4:00000000
[7.468427][ ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x3c)
[7.476192]异常堆栈(0xef093fb0至0xef093ff8)
[7.481376] 3fa0:00000000 00000000 00000000
[7.489768] 3fc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[7.498154] 3fe0:00000000 00000000 00000000 000000000013 00000000
[7.504940] R5:c0a0ccd8 R4:00000000
[7.508605]--[结束线迹6ab99f172329d35f]--
[7.513392]-------- [在此处剪切]-----
[7.518134]警告:CPU:0 PID:1在 drivers/bus/omap_l3_oc.c:147 L3_interrupt_handler + 0x330/0x380上
[ 7.527507] 440000.OCP:L3自定义错误:主 MPU 目标 L4_PER2_P3 (空闲):在功能访问期间以监控器模式访问数据
[7.539912]链接的模块:
[7.543053] CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0污染:G W 4.19.73-00004-g31275c05a198-脏#1
[7.552961]硬件名称:通用 DRA72X (平展器件树)
[7.559209]回溯:
[7.561723][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[7.569490] r7:c0dff4e8 r6:60000193 r5:00000000 r4:c1251ff0
[7.575303][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x90/0xa4)
[7.582719][ ](dump_stack)从[ ](_WARN+0xdc/0xf8)
[7.589771] r7:c0dff4e8 r6:00000009 r5:00000000 r4:ef0939c4
[7.595577][ ](__warn)从[ ](warn_slowpath_fmt+0x50/0x6c)
[7.603253] R9:ef1ba740 R8:f0882564 r7:c0dff414 R6:c0dff354 R5:c0dff4b8 R4:c1204c48
[7.611199][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](L3_INTERRUPT_Handler+0x330/0x380)
[7.620302] r3:ef1bdac0 r2:c0dff4b8
[7.62395] R5:00000000 R4:80080003
[7.627634][ ](L3_interrupt_handler)、来自[ ](_handle_IRQ_EVENT_perpu + 0x68/0x140)
[7.637365] R10:c1253c38 R9:ef1bbc00 R8:00000017 r7:ef093af0 R6:00000000 R5:ef1bbc68
[7.645400] R4:ef1bdf80
[7.648003][ ](_handle_irq_event_perpu)、来自[ ](handle_irq_event_perpu + 0x34/0x88)
[7.657912] R10:ef093d0c R9:ef092000 R8:ef008000 r7:00000001 R6:ef1bbc00 R5:ef1bbc68
[7.665946] R4:c1204c48
[7.668548][ ](handle_irq_event_perpu)、来自[ ](handle_IRQ_EVENT_+0x40/0x64)
[7.677650] R6:c120a374 R5:ef1bbc68 R4:ef1bbc00
[7.682390][ ](handle_irq_event)从[ ](handle_fasteoi_IRQ+0xc0/0x168)
[7.691141] r7:00000001 R6:c120a374 R5:ef1bbc68 R4:ef1bbc00
[7.696957][ ](handle_fasteoi_IRQ)、来自[ ](generic_handle_IRQ+0x2C/0x3c)
[7.705794] r7:00000001 R6:00000000 R5:00000000 R4:c1069cfc.
[7.711601][ ](generic_handle_IRQ)、来自[ ](_handle_domain_IRQ+0x64/bb)
[7.720529][ ](_handle_domain_IRQ)、来自[ ](GIC_Handle_IRQ+0x44/0x80)
[7.729106] R9:ef092000 R8:fa213000 r7:ef093bb8 R6:fa212000 r5:fa21200c r4:c1205100
[7.737059][ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x58/0x8c)
[7.744739]异常堆栈(0xef093bb8至0xef093c00)
[7.749925] 3ba0:c129155c 40000013
[7.758318] 3bc0:00000000 00000452 c129155c ef69b784 40000013 c0e0d798 ef093c40 ef69b68c
[7.766712] 3be0:ef093d0c ef093c14 ef093c18 ef093c08 c084028c c0a12ecc a0000013 ffffff
[7.775106] R9:ef092000 R8:ef093c40 r7:ef093bec R6:ffFFFF R5:a0000013 R4:c0a12ecc
[7.783057][ ](_raW_spin_unlock_irqrestore)从[ ](共_查找_属性+0x48/0x54)
[7.792525][ ](of _查找_属性)从[ ](of _phandle_iterator_init+0x4c/0xac)
[7.801723] R9:ef69b68c R8:00000000 r7:c0e0d798 R6:ef69b68c R5:c1204c48 R4:ef093c78
[7.809677][ ](of _phandle_iterator_init)、来自[ ](__of_pars_phandle_with _args+0x40/0xf8)
[7.819945] R8:ef093d0c r7:c1204c48 R6:00000003 R5:00000003 R4:ef03f6c4
[7.826828][ ](__of _parse_phandle_with _args)、来自[ ](of _pars_phandle_with _args+0x2C/0x3c)
[7.837275] R8:ee85f280 r7:00000000 R6:00000000 R5:00000003 R4:ef03f6c4
[7.844155][ ](of _parse_phandle_with _args)、来自[ ](of _dra7_atlk_probe +0xe4/0x274)
[7.854062][ ](of _dra7_atl_clk_probe)、来自[ ](platform_drv_probe +0x50/0xa0)
[7.863167] R10:00000000 R9:c1228888 R8:00000000 r7:00000000 R6:c1228888 R5:00000000
[7.871201] R4:ef235e10
[7.873802][ ](platform_drv_probe)、来自[ ](真的_probe +0x204/0x2c0)
[7.882281] r7:00000000 R6:c128f0b8 R5:ef235e10 R4:c128f0b4
[7.888091][ ](真的_probe)、来自[ ](DRIVER_PROBLE_DEVICE_0x68/0x180)
[7.896577] R10:c1060bd8 R9:c104b834 R8:00000000 r7:c06b1830 R6:ef235e44 R5:c1228888
[7.904611] R4:ef235e10 R3:00000000
[7.908283][ ](driver_probe_device)从[ ](__driver_attach+0xf4/0xf8)
[7.916947] R9:c104b834 R8:00000000 r7:c06b1830 R6:ef235e44 R5:c1228888 R4:ef235e10
[7.924896][ ](__driver_attach)从[ ](BUS_TO_EASE_DEV_0x7c/bb)
[7.933289] r7:c06b1830 r6:c1228888 r5:c1204c48 r4:ef22cfb4
[7.9399095][ ](bus_for_each_dev)、来自[ ](DRIVER_ATT+0x24/0x28)
[7.947307] r7:00000000 R6:ee85c700 R5:c1236c90 R4:c1228888
[7.953117][ ](driver_attach)从[ ](BUS_ADD_DRIVER+0x1c4/0x208)
[7.961332][ ](BUS_ADD_DRIVER)从[ ](DRIVER_REGISTER+0x7c/0x110)
[7.969635] r7:c10272fc r6:ffe000 r5:c1204c48 r4:c1228888
[7.975445][ ](driver_register)、从[ ](__platform_driver_register+0x48/0x50)
[7.984727] R5:c1204c48 R4:c1255740
[7.988398][ ](__platform_driver_register)、来自[ ](dra7_atl_clk_driver_init+0x1c/0x20)
[7.998491][ ](dra7_atl_clk_driver_init)、来自[ ](do_one _initcall+0x84/0x1b0)
[8.00796][ ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeable + 0x1c4/0x258)
[8.016627] R8:c104b854 r7:c10004f0 R6:c1255740 R5:c1255740 R4:00000007
[8.023511] ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x10/0x11c)
[8.031997] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c0a0ccd8
[8.040031] R4:00000000
[8.042628][ ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x3c)
[8.050390]异常堆栈(0xef093fb0至0xef093ff8)
[8.055573] 3fa0:00000000 00000000 00000000
[8.063964] 3fc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[8.072356] 3fe0:00000000 00000000 00000000 000000000013 00000000
[8.079142] R5:c0a0ccd8 R4:00000000
[8.082810]--[结束线迹6ab99f172329d360 ]--
[8.087580]------ [在此处剪切]-----
[ 8.092327]警告:CPU:0 PID:1位于 drivers/clk/clk.c:828 clk_core_disable+0xa4/0xa8
[8.100448] atl_cm:clk:0000:0已禁用
[8.105005]链接的模块:
[8.108144] CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0被污染:G W 4.19.73-00004-g31275c05a198-脏#1
[8.118050]硬件名称:通用 DRA72X (平展器件树)
[8.124300]回溯:
[8.126817][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[8.134587] r7:c0e0b28c r6:60000093 r5:00000000 r4:c1251ff0
[8.140394][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x90/0xa4)
[8.147805][ ](dump_stack)从[ ](_WARN+0xdc/0xf8)
[8.154861] r7:c0e0b28c R6:00000009 R5:00000000 R4:ef093ad4
[8.160668][ ](__warn)从[ ](warn_slowpath_fmt+0x50/0x6c)
[8.168351] R9:c1204c48 R8:c0220b58 r7:c1203d00 R6:c12e74 R5:c0e0b33c R4:c1204c48
[8.176301][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](clk_core_disable+0xa4/0xa8)
[8.184865] r3:ef01c640 r2:c0e0b33c
[8.188528] R5:ef01b600 R4:ef01b600
[8.192198][ ](clk_core_disable)从[ ](clk_core_disable_lock+0x20/0x2C)
[8.201128] R5:ef01b600 R4:80000093
[8.204801][ ](clk_core_disable_lock)、来自[ ](clk_disable+0x24/0x28)
[8.213285] R5:c1255dbc R4:c1212e74
[8.216958][ ](clk_disable)从[ ](_disable_clocks+0x20/0x98)
[8.224909][ ](_disable_clocks)从[ ](_idle+0x188/0x248)
[8.232496] r7:c1203d00 r6:c1204c48 r5:c1255dbc r4:c12e74
[8.238307][ ](_IDLE)从[ ](omap_hwmod_idle+0x2C/0x4c)
[8.245723] R9:c1204c48 R8:c0220b58 r7:c1203d00 R6:a0000093 R5:c1212ec0 R4:c1212e74
[8.25367][ ](omap_hwmod_didle)从[ ](OMAP_DEVICE_IDLE+0x48/0x9C)
[8.262071] r7:c1203d00 R6:00000001 R5:ef238840 R4:00000000
[8.267877][ ](OMAP-DEVICE_IDLE)从[ ](_od_runtime_suspend+0x24/0x28)
[8.276627] r7:c1203d00 R6:ef235e88 R5:00000000 R4:ef235e10
[8.282442][ ](_od_runtime_suspend)从[ ](_rpm 回调+0x3c/0x1e0)
[8.291102] R5:00000000 R4:ef235e10
[8.294776][ ](_rpm_callback)、来自[ ](rpm 回调+0x28/0x88)
[8.302724] R10:ffe000 R9:c1204c48 R8:00000008 r7:c1203d00 R6:c0220b58 R5:00000000
[8.310760] R4:ef235e10
[8.313362][ ](rpm_callback)、来自[ ](rpm_suspend+0x148/0x518)
[8.321221] r7:c1203d00 R6:c0220b58 R5:00000000 R4:ef235e10
[8.327032][ ](rpm_suspend)从[ ](rpm_idle+0xc8/0x148)
[8.334447] R10:ef093d0c R9:ef69b68c R8:ef235ed4 r7:00000000 R6:00000004 R5:00000000
[8.342479] R4:ef235e10
[8.345081][ ](rpm_idle)从[ ](__pm_runtime_idle+0x64/0x88)
[8.352940] R9:ef69b68c R8:ee85f2c0 r7:60000013 R6:ef235e88 R5:00000004 R4:ef235e10
[8.360895][ ](__pm_runtime_idle)从[ ](of _dra7_atlk_probe +0x1F4/0x274)
[8.370089] r7:00000000 R6:ee85c7c0 R5:00000004 R4:ef03f8c4
[8.375897][ ](of _dra7_atl_clk_probe)、来自[ ](platform_drv_probe +0x50/0xa0)
[8.385005] R10:00000000 R9:c1228888 R8:00000000 r7:00000000 R6:c1228888 R5:00000000
[8.393037] R4:ef235e10
[8.395638][ ](platform_drv_probe)、来自[ ](真的_probe +0x204/0x2c0)
[8.404121] r7:00000000 R6:c128f0b8 R5:ef235e10 R4:c128f0b4
[8.409931][ ](真的_probe)、来自[ ](DRIVER_PROBLE_DEVICE_0x68/0x180)
[8.418411] R10:c1060bd8 R9:c104b834 R8:00000000 r7:c06b1830 R6:ef235e44 R5:c1228888
[8.426445] R4:ef235e10 R3:00000000
[8.430114][ ](driver_probe_device)从[ ](__driver_attach+0xf4/0xf8)
[8.438772] R9:c104b834 R8:00000000 r7:c06b1830 R6:ef235e44 R5:c1228888 R4:ef235e10
[8.446722][ ](__driver_attach)从[ ](BUS_TO_EASE_DEV_0x7c/bb)
[8.455112] r7:c06b1830 r6:c1228888 r5:c1204c48 r4:ef22cfb4
[8.460919][ ](bus_for_each_dev)、来自[ ](DRIVER_ATT+0x24/0x28)
[8.469131] r7:00000000 R6:ee85c700 R5:c1236c90 R4:c1228888
[8.474939][ ](driver_attach)从[ ](BUS_ADD_DRIVER+0x1c4/0x208)
[8.483155][ ](BUS_ADD_DRIVER)从[ ](DRIVER_REGISTER+0x7c/0x110)
[8.491458] r7:c10272fc r6:ffe000 r5:c1204c48 r4:c1228888
[8.497269][ ](driver_register)、从[ ](__platform_driver_register+0x48/0x50)
[8.506553] R5:c1204c48 R4:c1255740
[8.510224][ ](__platform_driver_register)、来自[ ](dra7_atl_clk_driver_init+0x1c/0x20)
[8.520313][ ](dra7_atl_clk_driver_init)、来自[ ](do_one _initcall+0x84/0x1b0)
[8.529508][ ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeable + 0x1c4/0x258)
[8.538437] R8:c104b854 r7:c10004f0 R6:c1255740 R5:c1255740 R4:00000007
[8.545324][ ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x10/0x11c)
[8.553804] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c0a0ccd8
[8.561835] R4:00000000
[8.564435][ ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x3c)
[8.572203]异常堆栈(0xef093fb0至0xef093ff8)
[8.577390] 3fa0:00000000 00000000 00000000
[8.585781] 3fc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[8.594175] 3fe0:00000000 00000000 00000000 000000000013 00000000
[8.600961] R5:c0a0ccd8 R4:00000000
[8.604630]--[结束线迹6ab99f172329d361 ]--
[8.654730]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,启用 IRQ 共享
[8.664889] 4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 45、base_baud = 3000000)是8250
[8.673958]控制台[ttyS0]已启用
[8.673958]控制台[ttyS0]已启用
[8.681080]引导控制台[earlycon0]已禁用
[8.681080]引导控制台[earlycon0]已禁用
[8.692141] OMAP_rng 48090000.rng:随机数生成器版本 20.
[8.698497] random:快速初始化完成
[8.702033] random: crng init done.(随机:完成 crng 初始化。
[8.706478] omapdss_DSS 580000.dss:580000.dss supply VDDA_video not found、using dummy regulator
[8.715848] omapdss_DSS 580000.DSS:作为消费类产品链接到 reguler.0
[8.722780] DSS:OMAP DSS 修订版6.1
[ 8.727359]、共:图:在/ocp/dss@58000000 /端口中找不到端口节点
[8.735306] omapdss_hdmi5 58040000编码器:58040000未找到编码器电源 VDDA、使用虚拟稳压器
[8.744998] omapdss_hdmi5 58040000编码器:作为消费类产品链接到 reguler.0
[8.752437] omapdss_hdmi5 58040000编码器:断开到电脑控制器0的链路
[8.771978]返修:模块已加载
[8.781378]循环:模块已加载
[8.789529] m25p80 spi0.0:s25fl256s1 (32768 KB)
[8.794610]在 MTD 器件 spi0.0上找到10个固定分区
[8.801169]在"spi0.0"上创建10个 MTD 分区:
[8.806073] 0x000000000000 0x000000010000:"QSPI.SPL"
[8.811961] 0x000000010000-0x000000020000:"QSPI.SPL.Backup1"
[8.818470] 0x00000002000-0x000000030000:"QSPI.SPL.Backup2"
[8.824936] 0x000000030000-0x000000040000:"QSPI.SPL.backup3"
[8.831434] 0x000000040000-0x000000140000:"QSPI.u-boot"
[8.837475] 0x000000140000-0x0000001c0000:"QSPI.u-boot-spl-os"
[8.844169] 0x0000001c0000-0x0000001d0000:"QSPI.u-boot-env"
[8.850575] 0x0000001d0000-0x0000001e0000:"QSPI.u-boot-env.Backup1"
[8.857641] 0x0000001e0000-0x0000009e0000:"QSPI.kernel"
[8.863711] 0x0000009e0000-0x000002000000:"QSPI.file-system"
[8.870773] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[8.938266] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6、总线频率1000000
[8.945964] libphy: 48485000.mdio:探测
[8.950893] MDIO_bus 48485000.MDIO:地址2处的 MDIO 器件缺失。
[8.958721] MDIO_bus 48485000.MDIO:地址3处的 MDIO 设备丢失。
[8.966178] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = 3c:e4:b0:32:5F:6c
[8.972798] cpsw 48484000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.4
[8.979198] cpsw 48484000.ethernet:ALE 表大小1024
[8.984486] cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期500 (jiffies)
[8.993328] i2c /dev/entries 驱动程序
[9.001738] CPU CPU0:DEV_PM_OPP_SET_Regulators:找不到稳压器(VDD):-19
[9.009537] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[9.015745] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
[9.021060] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[9.027825] OMAP-GPIO 4805d000.GPIO:无法将第27行去抖设置为200000微秒(-22)
[9.036703] sdhci-OMAP 4809c0.mmc:获得 CD GPIO
[9.041560] sdhci-OMAP 4809c000.mmc:作为消费类产品链接到 reguler.9
[9.048409] sdhci-OMAP 4809c000.MMC:以消费类电子产品的身份链接到 regulator 8.
[9.055202] sdhci-OMAP 4809c000.mmc:断开与电脑控制器的连接
[9.061798] sdhci-OMAP 4809c000.MMC:以消费类电子产品的身份链接到 reguler.8.
[9.068851] sdhci-OMAP 4809c0.mmc:断开到 reguler.8.
[9.075373] sddhci-OMAP 4809c000.mmc:断开与电脑控制器的链接
[9.082453]使用虚拟稳压器时、未找到 sdhci-OMAP 480b4000.MMC:480b4000.MMC 电源 vqmmc
[9.091289] sdhci-OMAP 480b4000.mmc:作为消费类产品链接到 reguler.0
[9.098070] sdhci-OMAP 480b4000.mmc:断开到电脑控制器0的链接
[9.105113]无法在虚拟地址0000003d 处处理内核 NULL 指针解除引用
[9.113294] PgD = c2f82e04
[9.116013][0000003d]* PgD=80000080004003、* PMD=00000000
[9.121490]内部错误:Oops:206 [#1]抢占 SMP ARM
[9.127000]模块链接在:
[9.130076] CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0污染:G W 4.19.73-00004-g31275c05a198-脏 污#1
[9.139770]硬件名称:通用 DRA72X (平展器件树)
[9.145898] PC 处于稳压器_SET_VOLTGE+0x18/0x48
[9.15088] LR 位于 MMC_Regulator _Set_OCR+0x4c/0xe8
[9.155873] PC:[ ] LR:[ ] PSR:20000013
[9.162167] sp:ef093c30 IP:ef093c50 FP:ef093c4c.
[9.167414] R10:ee463c40 R9:ee47c1f0 R8:ee47c3c8
[9.172662] r7:00100600 r6:0033e140 r5:00325aa0 r4:已 ffffffffffled
[9.179216] r3:00155cc0 r2:0033e140 r1:00325aa0 r0:已触发
[9.185772]标志:模式 SVC_32 ISA ARM 段用户的 FIQ 上的 nzCv IRQ
[9.192938]控制:30c5387d 表:80003000 DAC:fffffffd
[9.198708]处理 swapper/0 (pid:1、stack limit = 0x0c4cfad6)
[9.204741]堆栈:(0xef093c30至0xef094000)
[9.209118] 3c20:ee47c000 ee47c000 ffffffffed 00100600
[9.217333] 3c40:ef093c6c ef093c50 c08045a4 c05e0f6c ee47c000 ee47c21c ee47c340 00100600
[9.225547] 3c60:ef093c7c ef093c70 c08284c8 c0804564 ef093c4 ef093c80 c081cbb0 c08284bc
[9.233762] 3c80:ee47c000 ee47c21c 00000000 00100600 ee47c3c8 ee47c1f0 ef093cc ef093ca8
[9.241975] 3ca0:c082829c c081cac8 ee47c000 ee47c21c ee47c000 ee47c534 ee47c3c8 ee47c1f0
[9.250189] 3cc0:ef093ce4 ef093cd0 c0805c20 c08281d0 ee47c000 00000015 ef093cfc ef093ce8
[9.258402] 3ce0:c0805e50 c0805b94 ee47c000 00000000 ef093d14 ef093d00 c0806b5c c0805e18
[9.266616] 3d00:ee47c000 00000000 ef093d2c ef093d18 c0807f60 c0806ad4 ee47c340 00000000
[9.274830] 3d20:ef093d5c ef093d30 c081c4d4 c0807f0c ee466480 ee47c340 ef228a00 ee47c340
[9.283043] 3d40:ef228a00 ee47c000 ef228a10 ee47c640 ef093d8c ef093d60 c0828ac8 c081c3a0
[9.291257] 3d60:c08285ac ef228a10 00000000 c1245ab8 00000000 00000000 c1245ab8 00000000
[9.299470] 3d80:ef093dac ef093d90 c06b3468 c08285b8 c128f0b4 ef228a10 c128f0b8 00000000
[9.307684] 3da0:ef093ddc ef093db0 c06b14b8 c06b3424 00000000 ef228a10 c1245ab8 ef228a44
[9.315898] 3dc0:c06b1830 00000000 c104b834 c1060e04 ef093e14 ef093de0 c06b1718 c06b12c0
[9.324112] 3de0:c0842ae0 c0840900 ef093e14 ef093df8 ef228a10 c1245ab8 ef228a44 c06b1830
[9.332326] 3e00:00000000 c104b834 ef093e34 ef093e18 c06b1924 c06b16bc ef22c234 c1204c48
[9.340540] 3e20:c1245ab8 c06b1830 ef093e64 ef093e38 c06af588 c06b183c ef093e70 ef007f58
[9.348755] 3e40:ef22c234 b12be995 c1245ab8 c1236c90 ee463780 00000000 ef093e74 ef093e68
[9.356968] 3e60:c06b0df0 c06af518 ef093e9c ef093e78 c06b086c c06b0dd8 c0e4f2b4 ef093e88
[9.365181] 3e80:c1245ab8 c1204c48 ffe000 c102ec60 ef093eb4 ef093ea0 c06b22f4 c06b06b04
[9.373395] 3ea0:c1255740 c1204c48 ef093ec4 ef093eb8 c06b33cc c06b2284 ef093ed4 ef093ec8
[9.381608] 3ec0:c102ec7c c06b3390 ef093f4c ef093ed8 c020265c c102ec6c 00000000 c0dd4f58
[9.389823] 3e0:c0dd4f38 c0dd4f00 c0de0e44 c1204c48 00000000 c0dd4f10 00000006 00000006
[9.398037] 3f00:00000000 c0e39424 c10004f0 c0ebad30 ef093f34 ef669824 ef669837 b12be995
[9.406251] 3f20:00000000 b12be995 c1255740 00000007 c1255740 c1255740 c10004f0 c104b854
[9.414463] 3f40:ef093f94 ef093f50 c1000fe8 c02025e4 00000006 00000006 00000000 c10004f0
[9.422677] 3f60:c0ebad30 000000e5 ffe000 00000000 c0a0ccd8 00000000 00000000 00000000
[9.430891] 3f80:00000000 00000000 ef2093ef093f98 c0a0cce8 c1000e30 00000000 c0a0ccd8
[9.439104] 3fa0:00000000 ef093fb0 c02010d8 c0a0cce4 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[9.447318] 3fc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[9.455531] 3fe0:00000000 00000000 00000000 000000000013 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[9.463740]回扫:
[9.466206][ ](稳压器_SET_VOLTAGE)从[ ](MMC_Regulator 设置 OCR+0x4c/0xe8)
[9.475380] r7:00100600 r6:ffffffffed R5:ee47c000 r4:ee47c000
[9.481071][ ](MMC_Regulator _Set_OCR)、来自[ ](sdhci_omap_set_pow+0x18/0x1c)
[9.490158] r7:00100600 R6:ee47c340 R5:ee47c21c R4:ee47c000
[9.495847][ ](sdhci_omap_set_power)、来自[ ](sdhci_set_ios+0xf4/0x56c)
[9.504325][ ](ssdhci_set_ios)、来自[ ](sdhci_omap_set_ios+0xd8/0x114)
[9.512627] R9:ee47c1f0 R8:ee47c3c8 r7:00100600 R6:00000000 R5:ee47c21c R4:ee47c000
[9.520410][ ](sdhci_omap_set_ios)、来自[ ](MMC_SET_INinitial_state+0x98/0x9C)
[9.529322] R9:ee47c1f0 R8:ee47c3c8 r7:ee47c534 R6:ee47c000 R5:ee47c21c R4:ee47c000
[9.537102][ ](MMC_SET_INinitial_state)从[ ](MMC_POWER_UP.PART.8+0x44/0xcc)
[9.546099] R5:00000015 R4:ee47c000
[9.549694][ ](MMC_POWER_UP.PART.8)、来自[ ](MMC_START_HOST+0x94/0xa0)
[9.558079] R5:00000000 R4:ee47c000
[9.561674][ ](MMC_START_HOST)从[ ](MMC_ADD_HOST+0x60/0x84)
[9.569450] R5:00000000 R4:ee47c000
[9.573043][ ](MMC_ADD_HOST)从[ ](_sdhci_add_host+0x140/0x2ac)
[9.581168] R5:00000000 R4:ee47c340
[9.584763][ ](__ssdhci_add_host)从[ ](sdhci_omap_prob+0x51c/0x5bc)
[9.593238] R8:ee47c640 r7:ef228a10 R6:ee47c000 R5:ef228a00 R4:ee47c340
[9.599974][ ](sdhci_omap_probe)、来自[ ](platform_drv_probe +0x50/0xa0)
[9.608450] R10:00000000 R9:c1245ab8 R8:00000000 r7:00000000 R6:c1245ab8 R5:00000000
[9.616313] R4:ef228a10 R3:c08285ac
[9.619907][ ](platform_drv_probe)、来自[ ](真的_probe +0x204/0x2c0)
[9.628208] r7:00000000 r6:c128f0b8 r5:ef228a10 r4:c128f0b4
[9.633895][ ](真的_probe)、来自[ ](DRIVER_PROBLE_DEVICE_0x68/0x180)
[9.642197] R10:c1060e04 R9:c104b834 R8:00000000 r7:c06b1830 R6:ef228a44 R5:c1245ab8
[9.650060] R4:ef228a10 R3:00000000
[9.653654][ ](driver_probe_device)从[ ](__driver_attach+0xf4/0xf8)
[9.662129] R9:c104b834 R8:00000000 r7:c06b1830 R6:ef228a44 R5:c1245ab8 R4:ef228a10
[9.669908][ ](__driver_attach)从[ ](BUS_TO_EASE_DEV_0x7c/bb)
[9.678121] r7:c06b1830 r6:c1245ab8 r5:c1204c48 r4:ef22c234
[9.683808][ ](bus_for_each_dev)、来自[ ](DRIVER_ATT+0x24/0x28)
[9.691846] r7:00000000 R6:ee463780 R5:c1236c90 R4:c1245ab8
[9.697532][ ](driver_attach)从[ ](BUS_ADD_DRIVER+0x1c4/0x208)
[9.70557][ ](BUS_ADD_DRIVER)从[ ](DRIVER_REGISTER+0x7c/0x110)
[9.713700] r7:c102ec60 r6:ffe000 r5:c1204c48 r4:c1245ab8
[9.719388][ ](driver_register)、从[ ](__platform_driver_register+0x48/0x50)
[9.728472] R5:c1204c48 R4:c1255740
[9.732068][ ](__platform_driver_register)、来自[ ](sdhci_omap_driver_init+0x1c/0x20)
[9.741769][ ](sdhci_omap_driver_init)、来自[ ](do_one _initcall+0x84/0x1b0)
[9.750599][ ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeable + 0x1c4/0x258)
[9.759337] R8:c104b854 r7:c10004f0 R6:c1255740 R5:c1255740 R4:00000007
[9.766073][ ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x10/0x11c)
[9.774374] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c0a0ccd8
[9.782236] R4:00000000
[9.784783][ ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x3c)
[9.792383]异常堆栈(0xef093fb0至0xef093ff8)
[9.797456] 3fa0:00000000 00000000 00000000
[9.805669] 3fc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[9.813882] 3fe0:00000000 00000000 00000000 000000000013 00000000
[9.820524] R5:c0a0ccd8 R4:00000000
[9.824116]代码:e24cb004 e1a04000 e1a05001 e1a06002 (e5900050)
[9.831404]--[结束线迹6ab99f172329d362 ]--
[9.83606060]内核严重错误-未同步:尝试终止初始化! exitcode=0x0000000b
[9.83606060]
[9.845243]-[结束内核紧急状态-未同步:尝试终止初始化! exitcode=0x0000000b
[9.845243]]---

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您有一个定制板和一个定制 PMIC。 为 MMC-SD 设置稳压器电压失败。 您能不能
    请分享有关所使用 PMIC 的详细信息以及您在 DTS 中对此所做的更改?

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keerty J:

    感谢您的回复。

    我在 DTS 修订后解决了这个问题。 现在内核和 Arago 可以启动。

    我的电路板根据 TIDEP-01002进行了修订、使用的 PMIC 与 TIDEP-01002相同。

    TIDEP-01002是一款低成本设计参考、与我的要求类似。

    但我不知道如何获取 TIDEP-01002的软件或 DTS。

    请告诉我如何获取?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="50475" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1159715/dra718-linux-kernel-boot-fail-with-kernel-panic/4362403 #4362403"]

    TIDEP-01002是一款低成本设计参考、与我的要求类似。

    但我不知道如何获取 TIDEP-01002的软件或 DTS。

    请告诉我如何获取?

    [/报价]

    我相信 DTS 版本的改变正是 MMC 正常工作所需的。 现在您已经启动了 Linux、现在您有了合适的 DTS。
    您还需要什么软件或 DTS?

    如果您正在寻找任何特定模块、请告诉我?

    -凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keerty J:

    SDK ti-processor-sdk-linux-Automotive-dra7xx-EVM-6.00.03中的 DTS 适用于 DRA7XX EVM 板。

    PMIC 和外设与 TIDEP-01002大不相同。

    尽管我的 Linux 已启动、但我更改的 DTS 仅支持我启动。

    如果我有适用于 TIDEP-01002 的 DTS 和软件 SDK、那么加快我的开发速度将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keerty J:

    使用的 PMIC I 是 LM5141-Q1和 LP87523-Q1。

    您有用于这两个芯片的 DTS 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道用于 LM5141-Q1的驱动程序。  这就是我为 LP87x 器件找到的内容:

    www.ti.com/.../snvaa40.pdf

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢