This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:C7x DSP 和 C66x DSP 之间有何差异

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, PROCESSOR-SDK-J721E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/994261/tda4vm-what-differences-between-c7x-dsp-and-c66x-dsp

器件型号:TDA4VM

您好,TI 专家,

我注意 到、C7x DSP 和 C66x DSP 都包含在一个 TDA4VM SoC 中、我的困惑是:μ m

C7x DSP 和 C66x DSP 之间有何差异? 我们为什么需要这两者?  

2.在自动驾驶车辆中、C7x DSP 最可能的用途是什么?

3.在自动驾驶车辆中、C66x DSP 最可能的用途是什么?

此外 、在自动驾驶车辆中最可能使用4个非隔离式 R5F 内核的情况是什么?

PS:如果您可以展示 在自动驾驶(如 AVP)汽车中合理分配 TDA4VM 资源的示例、这是最佳选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C7x 是 TI 的最新一代 DSP、其主要区别在于(a)它具有神经网络加速器(B)与 C6x (512位与64位)相比、SIMD 数据路径更宽(C) 更高级的 ISA 和附加指令单元。  

    具有硬件加速器的2.C7x DSP 主要用于 神经网络加速

    3. C6x DSP 主要 用于在  基于神经网络的工作流程中或在其他方面使用其他计算机视觉任务、如预处理和后处理

    4. R5s 用于 控制 TDA4VM 上提供的多个硬件加速器,如光流、条纹视差引擎、 成像管以及其他外设

    请参阅 TDA4VM 上的 TI SDK 交付产品(www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-J721E)以了解资源分配示例、 SDK 附带了自动代客泊车等示例。

    谢谢、

    Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken LAN、您好、  我相信 答案可以解决您的问题、我们可以关闭这个话题。 如 有任何待处理的问题、请告知我们   

    谢谢、
    Pramod