This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6652:EMIF16和 SYSCLK7之间的关系

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/995449/tms320c6652-relationship-between-emif16-and-sysclk7

器件型号:TMS320C6652

您好专家、

让我来看看 SYSCLK7、EMIF16的时钟。

Q1:是否有显示 SYSCLK7和 EMIF16运行之间关系的时序图?
例如、"图5-17. EMIF16异步存储器读取时序图"、添加了 SYSCLK7波形。

问:是根据 SYSCLK7的上升沿还是下降沿计算 SYSCLK7的周期数?
我知道这取决于 SYSCLK7在 EMIFCE 下降边沿的时序上是上升还是下降。

我知道 EMIF16仅支持异步访问。 但是、我的客户询问  EMIF16与  SYSCLK7之间的关系、如果您能提供一些参考信息、我将不胜感激。

当前确认的文档。

  • 数据集:SPRS841E
  • EMIF16用户指南:SPRUGZ3A

被困扰的问题,
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家、您好!

    您能告诉我们您当前的情况吗?

    客户正在寻找答案、因此如果您能为我们提供一些有关问题的信息、将会很有帮助。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    除了您在已提及的文档中看到的内容之外、没有其他信息或参考资料。  

    此致

    Mukul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    [引用 userid="5798" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/995449/tms320c6652-relationship-between-emif16-and-sysclk7/3692049 #3692049">除了您在已提及的文档中看到的内容之外,没有其他信息或参考。  [/报价]

    我理解上述内容。 如果客户担心、我会告诉客户自己测量。

    我很抱歉。 请让我另外检查一下。

    问:我是否正确理解没有"或非 Flash 页模式"的时序图、所以客户必须自己评估和调整页模式控制寄存器(GPMC)?

    客户希望使用 NOR 闪存之类的 FPGA、并以页面模式访问它。我查看了 TMS320C674x 等其他 DSP 的文档、但没有关于页面模式时序图的信息。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您能告诉我这种情况、我将不胜感激。

    如果参考文档中已有内容之外没有其他其他或参考信息、请客户自行评估和调整。

    如果您的问题与标题不同、需要创建新主题、请告知我们。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H-San

    很抱歉、您的第一个项目符号是准确的。 除了您在联机文档中看到的信息之外、没有其他信息或参考信息。 因此、在这种情况下、客户可能需要针对其用例本身进行评估和调整。

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul-San、

    很抱歉耽误你的回答。 我一定没有收到通知。

    感谢您的支持。

    此致、
    还不错