This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3505:eMMC 进入非活动状态

Guru**** 2511655 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/997782/am3505-emmc-goes-into-inactive-state

器件型号:AM3505

大家好

eMMC 芯片是否有任何已知情况进入非活动状态

我们使用不同供应商的 AM3505和 eMMC、在某些装置中、eMMC 在正确初始化后似乎已将状态更改为非活动模式。

需要进行下电上电才能使系统再次恢复正常、eMMC 的复位不会使 eMMC 仅在下电上电后恢复正常状态。

什么会导致 eMMC 芯片进入非活动状态?  

谢谢

Rodney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodney

    我正在检查、但到目前为止没有人遇到过此问题。

    可能存在许多因素、从电压问题到 eMMC 兼容性、应有尽有。   

    您是否仅在 eMMC 的一个品牌/型号上看到问题? 您是否跟踪了接口通信以查看是否有任何可能导致此问题的命令?

    保罗   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul

    此问题非常罕见、在某些日志中可以看到、但到目前为止未在实验室中重现。

    工程师研究了许多可能的因素、eMMC 的电压就是其中之一。 到目前为止没有什么。

    不同供应商和型号的 eMMC 出现问题。

    在什么条件下、AM3505会发出 CMD15 (GO_INACTIVE)?

    谢谢

    Rodney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodney

    我看不到任何表明 CMD15由硬件自动设置的指示。 我已要求我们的软件支持部门提供意见。  我假设您使用的是 Linux?