This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:如何在 TDA2SX (A15)上运行 QT。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/994605/tda2sx-how-to-run-qt-on-tda2sx-a15

器件型号:TDA2Sx

PROCESSOR_SDK_VISION_03_06_00_00现在已通过 QT 与 A15工具链进行交叉编译、相关文件也会移植到电路板、但运行 QT 应用程序错误、因为电路板上没有 FB0器件、要运行 qt 需要执行什么操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tecman:

    您使用的是 TI EVM 还是您自己的定制板? 想要了解为什么您仅特定于  PROCESSOR_SDK_VISION_03_06_00_00。  

    Processor SDK Linux 6.00的默认文件系统包含适用于 Weston 的开箱即用 Qt 示例。 这些可以是用作起点的良好参考。 请注意、我们对 Qt 的支持有限、它仅是基本的推动因素。 因此、如果没有您所面临的错误的详细信息、就很难进行评论。

    您能否尝试使用最新的 SDK、看看它是否能让您更进一步?

    此致

    Karthik