This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM65X:PRUETH SR2 MAC 过滤忽略本地管理位;中断 EtherCAT 主站通信

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/996295/processor-sdk-am65x-prueth-sr2-mac-filtering-ignoring-local-admin-bit-breaks-ethercat-master-comms

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM65X

EtherCAT 设置 OUI 的源目标 MAC 本地管理位、以便与主端口发送的数据包唯一。  由于 EtherCAT 的工作方式、必须执行此操作。  AM65x PRUETH SR2忽略此位并在 EtherCAT 总线上丢弃返回数据包。  PRUETH SR1和 CPSW 端口不会发生这种情况。

我使用的是 Linux 处理器 SDK 7.00。  我正在使用 IGH EtherCAT 主站。

  有关更多背景信息、请参阅 e2e.ti.com/.../pru-icss-ethernet。  这与此处描述的问题不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过07.01 SDK。   我还尝试了 来自 git.ti.com/.../分支 ti-linux-firmware 的固件、该固件已使用6周。  这两种情况下的行为相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法为 EtherCAT 共享固件源。 我将在内部进行检查并告知您。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我不清楚这是 EtherCAT 主站。  它使用发布的 PRUETH 固件、而不是专用 的 EtherCAT 从站固件。

    我可以在 CPSW 和 SR1 PRUETH 接口上成功运行主器件。

    我相信 PRUETH 主器件来自 ti-rtos/MCU+ SDK ICSS EMAC 源、但我无法跟踪 AM65x SR2代码的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    如果您参考的是 SR2 EMAC 固件、则即使该固件尚未公开。 SR1源之前已共享、但 SR2尚未公开。 目前也没有计划。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、是的、这就是我所说的内容。  对于下一个版本、您能否验证 EMAC 代码是否允许具有相同 MAC 的返回数据包(OUI 本地管理位设置除外)不会被丢弃?   假设源 MAC 也没有设置本地管理位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    我认为这是一项新要求、因为 EMAC 不支持 EtherCAT 特定的更改。 我将进行介绍并告诉您。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要求 SR2 PRUETH 的行为与 SR1 PRUETH 和 CPSW MAC 的行为相同。  这不是一项新要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    再次回顾问题说明、您是否不会说返回数据包的 SA 与 DA 不相同、因为一个位被从机翻转。

    那么,PRU ETH 固件不能比较整个 MAC 的问题是什么?

    我认为我之前误将其解读为特定于 EtherCAT 的内容。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、

    没错。  主要是。  由于主器件发送属于 EtherCAT 协议一部分的以太网广播数据包、因此 DA 始终为 FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF。  从器件发回相同的数据包、但 OUI 中的 LAA 位被置位。  返回的 SA 仅与原始数据包 SA 在 LAA 位设置中不同。  因此、它不会比较完整的 MAC、它应该识别这种差异并让数据包进入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、

    这是正确的、我们需要检查顺便说一下 SR1和 SR2的变化。

    我将发送一封内部电子邮件进行澄清。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Karim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用针对内核 SDK Yocto 的7.03版本为 am65x 构建。  这似乎可以解决问题。  我们需要执行更多测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bruno 的确认。 我在我的末尾也在运行测试、但遇到了一些设置问题、并通过这些问题进行了处理。

    请告诉我

    1.您是否也在 IDK 上或直接在电路板上进行了测试?

    2.您是否在 Linux 的基础上进行任何 ICSSG 配置?

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、

    我在 IDK 上运行。

    没有其它 ICSSG 配置完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经完成了足够的测试、可以说这个问题已经解决了。