This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDAVM 串行器1 PCIe_REFCLK1P/PCIe_REFCLK1N 使用外部时钟问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/995438/tda4vm-tdavm-serdes1-pcie_refclk1p-pcie_refclk1n-use-external-clock-issue

器件型号:TDA4VM

尊敬的专家:

我们通过 PCIe 将 TDA4VM 电路板网与其他平台 SoC 配合使用。 我们希望将 TDA4VM PCIE1用作 EP 模式。我们检查 EVM 原理图(如下所示)和

查找 PCIe_REFCLK1P/PCIe_REFCLK1N 引脚可以使用外部参考时钟。但我们搜索了 TRM 文档、未找到如何配置串行器1以使用外部参考时钟。

我的问题是我们是否可以在 sedes1中使用外部时钟,如果可以,如何配置它? 

谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、EVM 已设置为通过外部器件生成 TDA4VM 的 PCIe 时钟和 PCIe 连接器的时钟。  可以修改 EVM 以将时钟源更改为 TDA4VM。  需要移动电阻器以绕过外部时钟生成。  下面是 EVM 原理图(通用处理器板)的快照、其中包括用于选择时钟源的填充选项。  请注意、这适用于 PCIe1端口、但 EVM 上的其他 PCIe 接口具有类似的配置选项。 完成修改后、可以对 TDA4VM 进行编程以驱动 PCIe 参考时钟。

    https://www.ti.com/tool/J721EXCPXEVM