This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何在 Linux 和 QNX 中为 CPSW2G 设置 VLAN PCP 和配置 TAS

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/992256/tda4vm-how-set-vlan-pcp-and-configure-tas-in-linux-and-qnx-for-cpsw2g

器件型号:TDA4VM

您好 TI:

对此有什么想法吗?

如何 在 QNX 中为 CPSW2G 配置 TAS

 我得到了 SDK 7.2中支持 TAPRIO。   我想检查 QNX 是否支持 TAS?

我们使用 了 TI 发布的 CPSW2G 驱动程序、并假设 TAS 应受硬件支持。

2 如何在 QNX 和 Linux 中为 CPSW2G 设置 VLAN PCP

Linux SDK 是否支持 设置 VLAN PCP?  

3是否有一些 AVB 或 TSN 示例?  

4 QNX 是否支持硬件时间戳(CPTS)? CPTS 的接口?

我们希望将 gPTP 移植到 QNX

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请访问 https://e2e.ti.com/support/processors/f/processors-forum/976842/tda4vm-tsn-supporting-for-the-mac-ports-of-cpsw9g-in-tda4vm

    PTP 已受 QNX 支持(请参阅本 文档)、但我认为不支持任何 TSN 特定功能(如 gPTP)。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI:

    1我是否知道如何在 QNX 中获取 CPSW2G 的硬件时间戳(CPTS)?   我们希望将 gPTP 移植到 QNX

    2 802.1Qbv (TAS)在 CPSW2G 的 QNX 中是否受支持 ?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    QNX CPSW2G devnp 驱动程序支持来自 QNX 网络管理器(IO-pkt)的持续 PTP 呼叫。 驱动器在内部为此使用 CPTS。
    关于 802.1Qbv (TAS)的支持、我们建议联系 QNX 进行检查、因为所有这些堆栈都在 QNX IO-pktt 之上运行。
    TI 不提供任何与 TSN 或 gPTP 相关的堆栈。
    谢谢。