This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J7200:PROCESSOR-SDK-J7200:

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/993714/processor-sdk-j7200-processor-sdk-j7200

器件型号:PROCESSOR-SDK-J7200

各位专家:

希望使用内置 I2C 驱动程序和 SDK RTOS 库的"示例"。 我们拥有 J712E 平台并进行远程连接。

示例文件夹包含'main.c'和'makefile'。

请告诉我以下步骤:

  1. 以使用 makefile 来构建示例应用  
  2. 如何将测试应用程序传输到目标平台(J712E)?
  3. 如何在目标平台中执行应用程序?  

提前感谢

此致、

esubbu

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此 常见问题 解答、其中详细介绍了此主题。 您还可以查看 J721E RTOS SDK 文档

    此致

    葡萄园