This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:如何将速度从1000Mbps 更改为100Mbps

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/996833/am5716-how-to-change-the-speed-1000mbps-to-100mbps

器件型号:AM5716

我使用 AM5716并通过以太网输出 UDP。
我不知道如何将速度从1000Mbps 更改为100Mbps、请告诉我。
如果您查看以下 URL、
表24-1814.WR_RGMII_CTL 在6675上提供了 WR_RGMII1_SPEED 和 RGMII2_SPEED、看起来可以更改为100Mbps 模式。

https://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/spruhz7i/spruhz7i.pdf?ts=1619152938655&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.tij.co.jp%252Fproduct%252Fjp%252FAM5716


但是、Type 是只读的、因此我无法重写它。
如何更改模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间

    1.您使用的是哪个 SDK 版本?

    2.您运行的是 RTOS 还是 Linux 应用程序?

    可以使用 MDIO 命令更改速度。

    此致

    葡萄园