请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 大家好
最近 、我们 使用集成了 TDA4的 CPSW9G 交换机与外部设备(包括 MCU 和主机)进行通信。 通信需要支持多播协议、IP 地址范围为224.0.0.0~239.255.255.255。 此交换机是否支持多播协议? 如果是、我如何配置它?
此致、
Jason
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
最近 、我们 使用集成了 TDA4的 CPSW9G 交换机与外部设备(包括 MCU 和主机)进行通信。 通信需要支持多播协议、IP 地址范围为224.0.0.0~239.255.255.255。 此交换机是否支持多播协议? 如果是、我如何配置它?
此致、
Jason