This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5416:ESD 额定值

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/991728/tms320vc5416-esd-rating

器件型号:TMS320VC5416

大家好、

这是客户支持中心团队坦率的。

我收到了 TI FAE 工程师的请求。

他需要 TMS320VC5416 ESD 额定值数据。

我在数据表中找不到 ESD 信息、也找不到该器件的质量报告。

您能否澄清问题并分享信息?

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、我正在检查、很快就会回来、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnon、

    感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnon、

    此主题是否有任何更新?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnon、

    有更新吗?

    TI 代理需要此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 代理仍在等待。

    如果您没有、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们仍在寻找。  我们知道它至少达到1kV、但我们正在尝试查看它是否在更高的水平上进行了测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这里是 ESD 信息:

    +/-2000V HBM

    +/-500V CDM

     这两款器件均已通过 JEDEC 标准(非汽车)测试