This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:bin2nand 工具、适用于 Windows

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/996342/am3354-bin2nand-tool-for-windows

器件型号:AM3354

您好!

我们正在进行一个包含 TI AM3354处理器的项目、并且我们正在尝试在安装到板上之前将软件编程到 NANDs 中、方法是使用 NAND 编程器、因此我们需要使用 bin2nand 工具生成 ECC 数据。

我在这个论坛上看到了一个主题、他们在其中讨论这个工具的 Windows 版本(bin2nand)。 请在以下链接中查看此主题:

https://e2e.ti.com/support/processors/f/processors-forum/675560/am3354-nand-ecc-for-production/2510374?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=bin2nand%20windows#2510374

我如何获得 bin2nand for windows??

感谢你的帮助

此致

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经联系过你。 谢谢。