您好!
TI-SDK 版本:TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335x-EVM-06.03.00.106
U-Boot 版本:U-Boot 2019.01-gc148924
USB 器件:
带 SATA 至 USB 接口的+ 2.5英寸外部 SATA 驱动器(JM20329、MA6116A)
在 U-Boot shell 中、当我将上述器件连接到 BeagleBone Black 上的 USB 端口时、未检测到这些器件。
USB 存储设备 viz. Western Digital Portable Drive (My Passport)已被同一 BeagleBone Black 正确检测到。
对于未检测到的 USB 设备、我只收到一条"Port Not Available (端口不可用)"消息。
是否需要此行为?? 如何克服这一问题?
此致、
Adarsh