This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在 uboot 下、如何使用 eth1 tftp/ping、或者除 eth0以外的其他命令

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/996134/tda4vm-under-uboot-how-can-i-tftp-ping-with-eth1-or-else-except-eth0

器件型号:TDA4VM

您好:

 基于 TDA4VM EVM 板,在 uboot 下,如何使用 eth1从 tftp 服务器中生成 tftp 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolanda Zou:

    除了 muu 域中的 cpsw 外、不支持其他以太网接口。
    我将与专家核实这一点、并返回是否支持任何其他以太网源。


    -凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolanda Zou:

    除了 MCU 域中的 cpsw 之外、不支持其他以太网接口。
    我 与专家确认了这一点、 没有其他以太网源受支持。

    如果没有其他问题、请解决此问题。

    -凯尔西