This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSIDK437X:IDK AM437x 上的 BiSS PRU 演示

Guru**** 1185820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/994598/tmdsidk437x-biss-pru-demo-on-idk-am437x

器件型号:TMDSIDK437X

您好!

我正在努力将 BiSS 功能添加到我们的产品中,并已决定首先了解它在 IDK AM437x 上的工作原理

我关注的是该文档  

我已经下载 了 pru0_BISS.p 文件以及相关的 include 文件,并在 CCS 上创建了一个项目(版本:10.1.0.00010)

当我尝试构建项目时、我收到以下错误  

您能帮助我理解什么是错误吗? 缺少哪个输入文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可能正在寻找 C 文件? 如何要求它使用 PASM 文件进行构建?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么想法? 也许您可以向我提供 PASM.exe 实用程序,它可以按照 tidu749a 设计文档中所述编译*.P 文件? 似乎可用的@ gitHub 是旧的、不能在 win64机器上运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、INNO、

    是的、.p 文件适用于 PASM 编译器。 CCS 正在尝试使用 PRU CGT 编译器、该编译器不能用于 PASM 文件。 TI 不再支持 PASM。

    此主题提供了一些选项建议、您可以使用这些选项来使 BiSS 代码正常工作:
    (+)无法使用 PASM -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛为 PRU ICSS 编译 BiSS 固件

    供将来的读者参考:您可以找到我们在这些步骤中讨论的 BiSS 代码
    1) 1)转到 TIDEP0022《具有集成 BiSS C 主接口的 ARM MPU 参考设计》|德州仪器 TI.com 上的 TI 设计
    2) 2)打开"测试数据"-这实际上是伪装成的"BiSS-C 接口主设计指南"
    3) 3)转到"软件文件"部分
    4) 4)在此处找到链接 www.ti.com/.../tidc920

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出这一点。

    该主题中讨论的选项之一(选项3)是将代码迁移到 THR nee 编译器。 这是一个非常古老的帖子。

    我想知道是否有可测试的 SN 更新 biss 演示?

     是否有任何其他方法来构建 pasm 文件? 甚至在 CCS 之外?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、INNO、

    TI 尚未重写 BISS PRU 固件。 我不确定第三方也可能已经实施了该协议。 您似乎仍然可以在上一个响应中的线程的以下链接中找到 pasm 编译器和文档:

    GitHub - BeagleBoard/AM335x_PRU_package

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、INNO、

    后续:看起来 BiSS 是由 CouthIT 实现的。 请参阅应用手册 Sitara 处理器支持的工业通信协议:

    https://www.ti.com/lit/sprach6

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢