This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:QNX + RTOS

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/995897/tda4vm-qnx-rtos

器件型号:TDA4VM

如何为 tda4vm 构建 QNX 环境?

关于用户指南:https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/ENVIRONMENT_SETUP.html

对于 QNX:

步骤2b:下载并安装 PSDK QNX 插件以在 QNX+RTOS 模式下运行(可选、仅在 QNX+RTOS 模式下需要)

这是否意味着下载 SDP、BSP 等相关软件、然后在 Linux 上安装这些软件? 那么 、在 Linux 系统上创建 QNX 环境呢?

能否在 Windows 上设置 QNX 环境? 以及如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guoxon、您好!

    TI SDK for QNX 的构建环境仅在 Linux 环境中受支持。

    如果只有 Windows 计算机可用、则可以使用 Linux VM。

    关于2b 的文件),请允许我尝试提供一些背景情况

    1. PSDK RTOS 是单独的软件包、可供下载/安装。
    2. 安装 PSDK RTOS 后、您可以将其用于基于 Linux 的解决方案或基于 QNX 的解决方案
    3. 2B)以上是为基于 QNX 的解决方案添加内容的步骤。  

    无论在目标上运行为 Linux 还是 QNX 构建、都需要 Linux 主机环境。  

    此致、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB:

    明白了! 谢谢。

    此致、

    国迅