This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8167:通过 dm8167处理器的 SPI 总线连接 SD 卡

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/995512/tms320dm8167-connecting-an-sd-card-via-the-spi-bus-of-the-dm8167-processor

器件型号:TMS320DM8167

您好!  

我有一个主板80136171,来自带有 tms320dm8167scyg 处理器的 NVR。 我想将 Linux 放在 SD 卡上并将其连接到 SPI 总线。 最终目标是获得 NAS 服务器。
我学到的内容:
1)内置 SPI 闪存容量为32MB、这还不够。 
2) 2) MB 没有用于通过 SD 卡协议进行连接的引脚。
3) 3)我可以通过更改 MB 上电阻器的位置来选择引导选项。
4) 4)我可以为 SD 卡构建内核和 u-boot 加载程序。 我无法做到的是: 1)通过 SPI 总线连接的 SD 实现引导、至少启动 u-boot。 2) 2)我不知道使用 SPI 协议设置 I connect SD 的引导选项。
我构建内核、引导加载程序并根据 http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/ezsdk/5_05_02_00/exports/DM816x_EZ_Software_Developers_Guide.pdf 指令写入 SD

foto MB monitor.net.ru/.../
我的错误是什么? 请帮助! 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此产品不具有 TI 持续提供的直接设计支持。 如需在设计过程中获得支持、您可以联系以下第三方之一:D3 Engineering、elnfochips, Ittiam Systems, Path Partner Technology,或 Z3 Technologies。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob