This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6416T:TMS320C6416T

Guru**** 2539900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/991561/tms320c6416t-tms320c6416t

器件型号:TMS320C6416T

您好!

如果我们购买了大量的 TI 产品(评估模块)、我们能否为此购买培训/支持? 我知道 TI 不提供 C6416T DSP 支持、但我们可以为此购买支持吗?

非常感谢、

Waseem Ajmal。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waseem、

    我删除了重复的线程。 我们将解决您在该主题上的问题。 线程所有者将很快回复。

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我们正在等待答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、TI 没有提供付费支持模式。 有许多第三方在 DSP 方面有经验、可能会使用此类模型。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您能提出一些建议吗?

    [引用 userid="2129" URL"~/support/processors/f/processors-forum/991561/tms320c6416t-tms320c6416t/3663573 #3663573"]有许多第三方在 DSP 方面有经验,可能会使用此类模型。[/引用]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这应该是一个很好的参考:

    https://www.ti.com/tool/PROCESSORS-3P-SEARCH