大家好、团队、
我们计划 在 Jacinto 7系列上执行物体检测任务。
您能不能建议我们在 Windows 10上需要使用哪种培训材料/框架?
您是否还可以共享必要的链接以进行相同设置。
谢谢、此致、
Chandrashekhar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我们计划 在 Jacinto 7系列上执行物体检测任务。
您能不能建议我们在 Windows 10上需要使用哪种培训材料/框架?
您是否还可以共享必要的链接以进行相同设置。
谢谢、此致、
Chandrashekhar
您好 、Chandrashekhar、
我们很乐意为您提供必要的信息并帮助您快速入门。
我必须承认、我在 Windows 深度学习方面没有太多的专业知识。 如今、大多数深度学习培训活动都是使用 Linux 机器完成的、因此最好使用 Linux 机器(如果可能、请使用 Ubuntu 操作系统)与 GPU。
另一个选项是使用 AWS 或 Google Cloud 等云服务-它们具有具有 GPU 的 Ubuntu 计算机。
至于实际的培训框架、PyTorch 和 Tensorflow/Keras 目前在深度学习培训方面都很受欢迎、而 Jacinto7 SDK 则支持这两者。 您之前是否有过这些方面的经验 -您的团队主要使用什么?
这是我们有关深度学习培训的登录页面:
https://github.com/TexasInstruments/jacinto-ai-devkit
这是一个 ModelZoo、具有 Jacinto 7的示例模型:
https://git.ti.com/cgit/jacinto-ai/jacinto-ai-modelzoo/about/
当您熟悉上述页面中的信息时、我们可以讨论更具体的详细信息。
此致 、Manu