This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM Linux SDK 是否支持 Linux ETF 功能?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/992934/tda4vm-does-tda4vm-linux-sdk-support-linux-etf-function

器件型号:TDA4VM

尊敬的专家:

我代表我们的客户提出要求、他们希望在 A72上使用此功能来控制/配置 CPSW9G TSN 功能。

在 Linux 中、Linux 中有一个名为"ETF"(https://man7.org/linux/man-pages/man8/tc-etf.8.html)的函数

这可用于 TSN 流量整形。 它现在是否支持? 将来会支持吗?  

谢谢、致以最诚挚的问候!

ZM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CPSW 上尚未提供 TSN 支持。

    请参阅此 帖子

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。