This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM57X:在 Qt 中使用 OpenGL

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/993070/processor-sdk-am57x-using-opengl-in-qt

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X
主题中讨论的其他器件:AM5728

您好!

我有一个多媒体应用程序、用于从摄像机收集帧、进行处理并在显示屏上进行渲染。 应用程序有两个呈现端点-普通 Qt 小部件和 Qt OpenGL 小部件。 其理念是对这两者之间的 CPU 使用情况进行基准测试和比较。 该应用程序在 x86上编译和运行得非常好。 在 AM5728 EVM 上、Qt 小工具上的 CPU 渲染效果良好、CPU 使用率非常高(约为50%)。 但 GL 小工具仅显示第一个帧并挂起。 要使 GL 小工具在 ARM 上工作、是否需要做任何特殊的事情?

是否有使用 GL 小工具的示例/演示以供参考? 我们需要将渲染映射到 GPU、因为应用程序非常重。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 SDK 附带了 /usr/share/qt5/examples/OpenGL 中的一些示例。  您可以以 qopenglwidget 为例。

    此致

    Hemant