This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:TPS65910A3A1 (DDR3)短缺、能否对 TPS65910AAA1 (DDR2)进行重新编程

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/992028/am3354-tps65910a3a1-ddr3-shortage-can-a-tps65910aaa1-ddr2-be-reprogrammed

器件型号:AM3354

目前缺少 TPS65910A3A1 (1.5V DDR3) PMIC。  但是、我们有大量 TPS65910AA1 (1.8V DDR2) PMIC。  是否可以更改这些 PMIC 上的 OTP 设置以将其转换为  TPS65910A3A1?

如果没有、在 尝试访问 RAM 之前、使用 TPS65910AA1是否会产生任何副作用、即将 VIO 电压设置为1.8V、然后在 MLO 中将 VIO_REG 更新为1.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为没有方法可以更改 PMIC 上的 OTP 设置。  可能只想在 e2e 上提交该问题、以便将其路由到相应的 PMIC 组。

    您的下一个问题可能最好是针对内存供应商、 但我可以告诉您、DDR3 JEDEC 规范的建议电源电压最大值为1.575V、绝对最大值 为~1.8V、因此您很可能会对存储器造成永久损坏或过载、即使在1.8V 电压下处于短暂的时间内也是如此。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们当前的备份计划是使用适当的二极管将1.8V 降至1.5V。  到目前为止、在测试中、这是有效的。  我们是否应该关注任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从处理器和存储器的角度来看、您必须满足+/-5%容差的电压要求。  您可能会注意差异、尤其是不同负载下的差异。  此外、二极管可能会对电源定序产生影响。  只需确保仍符合数据表中定义的电源排序。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James、我将会介绍这一点。