This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:从何处获取 ethfw 性能测量?

Guru**** 2540810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/992410/processor-sdk-j721e-where-to-get-the-ethfw-performance-measurements

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E

您好!

我的客户希望了解不同场景中的 R5F 内核负载时、SDK 文档中包含一个有关 ethfw 性能测量的部分、该部分为空。 有一个名为 PSDK_RTOS_auto_J7_07_01_00_02.tar.gz 的单独下载、但我也找不到任何内容。 请给我指出数据吗? 谢谢你。


此致、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    性能数据是 NDA 信息、不能在公共 E2E 上共享。

    此致

    葡萄园