This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:SDK 6.03中的 Net-SNMP 5.8

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/991920/am5728-net-snmp-5-8-in-sdk-6-03

器件型号:AM5728

您好!

我们拥有基于 AM5728并带有 TI-SDK 6.03的参考板。 它具有 net-snmp 5.8预构建库,支持 HSR (高可用性无缝冗余)和 PRP (Paellel 冗余协议)协议。 我们需要对某些专有 MIB 使用 SNMP 代理。 如何使用它? 还是可以在 SDK 加载期间停止安装和运行、以便在参考板上运行我们的定制代理?

请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 MIB 添加到 SNMP 中,方法是将它们添加到/usr/share/snmp/mibs 目录中。 请参阅此 文档

    此致

    葡萄园