This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6711D:使用 XDS560v2设置观察点

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6711D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/991560/tms320c6711d-setting-watchpoint-with-the-xds560v2

器件型号:TMS320C6711D

大家好、

你好。

我们的客户想知道是否可以在 tms320c6711D 上使用 XDS560v2设置"观察点"? 他们想知道这个处理器是否有内部函数来设置一个"观察点"(内存读取或写入上的硬断点)。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    请注意 、根据产品页面、tms320c6711D 的设计支持有限、因此我们可能无法为您提供帮助。 我要将此主题分配给团队成员、以防万一。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    C671x 器件应具有完整的 AET 功能。  因此支持硬件观察点。  

    如 Nick 所述、C6711是一款非常老旧且不受支持的器件、因此客户应该意识到这一点。

    谢谢

    Ki