This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6674:TMS320C6674的 IBIS 模型

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6674, TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/990950/tms320c6674-ibis-model-of-tms320c6674

器件型号:TMS320C6674
Thread 中讨论的其他器件: TMS320C6678

各位专家、您好!

请允许我确认 TMS320C6674的 IBIS 模型。

问题1:能否共享 TMS320C6674的 IBIS 模型?
我们找到了 C6678的 IBIS 模型、但找不到 C6674的 IBIS 模型。 (我们已经确认了这两种产品的 IBIS AMI)。

Q2:TMS320C6678的 IBIS 模型是否可应用于 TMS320C6674?
TMS320C6678 CYB IBIS 模型

我的客户正在寻找“C6674”的 IBIS 模型,我们非常感谢您提供的信息。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是的、您可以将 C6678 IBIS 模型用于 C6674。 没有比您在产品文件夹中看到的更多 IBIS 模型。

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    我明白了。 感谢您的支持!!

    此致、
    还不错