TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:有关1.8V 和3.3V SD VIO 引导的问题。

Guru* 91170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1161869/tda4vm-question-about-1-8v-and-3-3v-sd-vio-boot

器件型号:TDA4VM

我有一个参考设计、其中 VDD 为3.3V、VIO 上拉为1.8V。 从 SD 引导系统。

我进行了相同的设计、VDD 3.3和 VIO 上拉3.3V。 两个 PMIC 启动、PMIC 的所有输出电压都正确、但似乎处理器不启动。 电路板消耗0.8A 电流并发热一点、因此我认为处理器也已通电。

我检查 SD 时钟引脚、根本没有时钟。 引导模式引脚正确设置为 SD。

我想知道1.8V 是否是问题? 如果是、如何配置处理器满意 VIO 3.3?

我阅读了用户指南、发现 WAKUP_GPIO0_9为低电平:SD 运行为1.8、而 SD 运行为3.3。 输出设计中、该引脚连接到 PMIC 主中断(引脚14)、并且始终为低电平。

此引脚是否会影响 SD 运行?

SD 似乎根本不起作用、因为在 SD 时钟引脚中找不到时钟、引导模式引脚旁边是否有其他提示需要注意?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在看到的是时钟。 SDCD 需要为低电平。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是启动时、器件使用卡检测信号(SDCD)。  它必须为低电平、以指示 SD 卡存在。  这是否解决了您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我通过添加10K 下拉电阻器来修复。 非常感谢。