This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:驱动器 CAN 发送消息

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1160426/tda4vm-drives-can-to-send-out-messages

器件型号:TDA4VM

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

使用 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_04_00_06原始代码。

客户希望在 MCU2-0代码中添加一个 DIO 驱动器、以驱动 EVM 板上的 LED8和 LED9用户指示灯、从而驱动 CAN 以发送消息。 但他们不知道如何将这些驱动程序添加到要编译的工程中。

是否需要复制 MCUSW 的内容或只需要直接调用 MCAL?

此外、使用 EB 工具配置 MCAL 代码是否重要? 是否有适用于非 EB 工具的驱动器?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    [引用 userid="496057" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1160426/tda4vm-drives-can-to-send-out-messages "]客户希望在 MCU2-0[/quot]代码中添加 DIO 驱动程序

    是的、很明显、在 SDK 中、本机支持 mcu1_0和 MCU2_1、因此您需要一些有关为 MCU2_1添加构建选项的指导、这是正确的吗?

    [引用 userid="496057" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1160426/tda4vm-drives-can-to-send-out-messages "]是否需要复制 MCUSW 的内容或直接调用 MCAL?

    我认为这取决于他们的应用程序构建结构。 它可以单独调用 MCUSW 构建结构、根据需要调用 make 命令。

    您可以复制 MCUSW 的内容并将其整合到您的项目中。

    这取决于您要对 MCAL 执行什么操作。

    [引用 userid="496057" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1160426/tda4vm-drives-can-to-send-out-messages 中的内容]此外、使用 EB 工具配置 MCAL 代码是否重要? 是否有适用于非 EB 工具的驱动器? [/报价]

    是的、使用 EB 工具配置 MCAL 代码非常重要。 原因是 EB 工具"检查"或验证您修改的配置是否有效、并且它检查您修改的值的范围。 目前没有可用的非 EB 工具。 如果手动修改生成的配置文件、则需要确保使用的是有效值。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erick、您好!

    感谢你的帮助。

    [引用 userid="420331" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1160426/tda4vm-drives-can-to-send-out-messages/4363804 #4363804"]因此,您需要有关为 MCU2_1添加构建选项的一些指导,这是正确的吗?

    是的。  例如、客户想要使用 LED8 LED9两个用户指示灯、如何在 VISION_APP MCU2_1、MCU2_0中使用它们? 此外、他们 不知道默认 SDK 中的 MCAL 是否配置了这两个引脚。  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    [引用 userid="496057" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1160426/tda4vm-drives-can-to-send-out-messages/4364755 #4364755">此外,他们 不知道默认 SDK 中的 MCAL 是否配置了这两个引脚。  [/报价]

    我认为默认 SDK 中的 MCAL 没有配置这些引脚。 您能给我指一下您提到的 vision_app 的参考吗? 我在 MCUSW 文档中看不到这一点。

    此致、

    埃里克