This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:EB MCAL CAN#39;t LOAD IPC 模块

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1161312/dra821u-eb-mcal-can-t-load-ipc-module

器件型号:DRA821U

您好、香榭丽舍

客户未能添加  CDD_IPC 模块、EB 提示以下错误。  





谢谢
Rgds
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪个版本的 SDK/Config? 例如:

    SDK 8.2、MCUSW_01_03_04_01_config-windows-installer.exe。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Erick、

    感谢你的帮助。

    客户在 Linux 上使用 SDK 8.4 pdk_j7200_08_04_00_19。

    谢谢。
    Rgds
    闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shine、

    我已经获取了此 SDK 版本附带的配置(MCUSW_01_05_00_01_config)、在 EB Tresos 安装的 plugins 文件夹中创建了一个新的配置副本、并生成了代码、没有任何问题。

    首先、客户是否修改了配置、还是默认配置?

    需要注意的一点是、如果您更新了 eb/tresos/plugins 文件夹中的配置插件、则需要确保 Tresos 当前未运行、并且一旦复制了新配置、您就可以再次打开它。

    此致、

    埃里克