This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP3530:BSP WinCE 许可

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP3530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1161762/omap3530-bsp-wince-license

器件型号:OMAP3530

大家好、

我们的客户希望通过以下链接为 OMAP3530安装 WinCE 6.0 BSP: https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/bsp/06_13_00b/index_FDS.html 

但是,本指南指出,正确安装需要激活 ID/许可证(.lic 文件)。 但是、请求链接 https://www.ti.com/requestfreesoftware 似乎不再可用。 我们是否有更新的激活许可证请求链接/流程?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、

    我研究了这一点、但这有点困难、因为这是一项非常古老的产品、并且大多数/所有相关人员不再与 TI 合作。 我确实找到了一个线索、我正在尝试在内部确定这是否仍然是我们可以提供的。 将在这里更新我发现的内容、但可能需要等到下周中旬。

    此外 、不确定客户在做什么、但如何使用 Linux 而不是 Windows CE?

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了设定支持期望:OMAP3530是一款较旧的器件、没有产品页面上的设计支持:
    https://www.ti.com/product/OMAP3530

    因此、如果我们可以找到一种方法为在现有设计中使用 OMAP3530的客户提供 WinCE 许可证、我们将会这样做。 但是、我们将无法回答有关 OMAP3530的任何软件或硬件问题。 如果客户正在创建新设计、我们可以帮助建议仍具有设计支持的较新 TI 器件。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、

    因此、我与 TI 至少6位不同的人员进行了交谈、他们都以一定的身份参与了该项目和/或相关的许可证服务器。 但遗憾的是、我们不再跟踪此过程/方法、因此无法再提供此类许可证文件。

    如果您在查看旧的 BSP 源码以了解有关 OMAP3530的一些使用/实施详细信息、Linux 源码可能是一个不错的查看之地。

    另请注意 Nick 在此主题中的回答。

    此致、Andreas