This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:AM623

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1161252/am623-am623

器件型号:AM623

我需要 am62项目的模板、SDK 中有一个文件夹示例、我复制了其中的一个例程、 但在另一台计算机上打开它后、没有相应的源文件(我引用 SDK 中源文件夹中的内容)、现在我需要一个完整的项目、该项目应包含这些源文件。 我可以方便地将其移植到其他用户。 如何获取? (如果以上内容不能让您理解我的意思、请参阅案例 CS1324845)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要有关您的请求的其他信息。

    您使用的是什么 SDK?

    您列出的案例的链接是什么? 我对它没有可见性。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK:MCU_PLUS_SDK_am62x_08_04_00_16

    无法找到案例链接、并且似乎已删除、

    但我只是想制作一个项目模板用于开发。 此模板可移植以在未安装 SDK 的环境中打开和使用。 是否有任何路径或方法来获取它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将您的主题重新分配给更熟悉 MCU+ SDK 的另一位团队成员。 如果他们在下周中尚未回复、请 Ping 该主题。

    同时、您是否已经了解了 MCU+ SDK 的入门文档? 其中应介绍如何将 CCS 项目从 MCU+ SDK 导入 CCS: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/08_04_00_16/exports/docs/api_guide_am62x/GETTING_STARTED_BUILD.html

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定为什么不想安装 MCU+SDK、能否帮助我理解这一点。

    在安装过程中,将在安装目录中安装 Examples、Documentation 和源代码。

    您是否 在尽最大努力为您的开发团队的所有成员创建标准模板?

    此致

    安州