This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:有关 TDA4 ISP 芯片的一些问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1161667/tda4vm-some-questions-about-tda4-isp-chip

器件型号:TDA4VM

您好、TI 专家、

我想了解一些有关 TDA4 ISP 芯片的问题:

TDA4 ISP 在 SOC 中的资源使用情况如何?  

TDA4 ISP 芯片支持的最大输入带宽是多少?  例如、TDA4 ISP 可以同时访问多少个帧速率为15fps 的8M 摄像头?  该输入带宽是由多个摄像头还是单个摄像头共享?

请帮助回答、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    没有得到第一个问题。  

    我想它将支持4个分辨率为8MP、15fps 的摄像头。  

    [引用 userid="499286" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1161667/tda4vm-some-questions-about-tda4-isp-chip "]以及该输入带宽是由多个摄像机共享还是由单个摄像机共享?

    未回答此问题、所有摄像头都共享 ISP。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我的陈述不清楚。  
    在第一个问题"在 SOC 中 TDA4 ISP 的资源使用情况是什么?"中、我想 了解 TDA4 ISP (VPAC)在运行期间使用了多少 SoC (R 内核)资源。
    在另一个问题"以及该输入带宽是由多个摄像头还是单个摄像头共享?"中、我想说明 每个摄像头是否有单独的带宽限制、或者如果所有摄像头都低于 ISP 的总带宽、是否正常。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="499286" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1161667/tda4vm-some-questions-about-tda4-isp-chip/4369762 #4369762"]" SOC 中 TDA4 ISP 的资源使用情况如何?"[/quot]

    VISS 就是这样的控制 驱动程序、因此不需要太多的 R5F 资源。  但是、假设您运行的是 AEWB 算法、这 可能会占用 R5F 资源。  请参阅数据表、尤其是多摄像头用例、以了解所需的资源。  

    [引用 userid="499286" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1161667/tda4vm-some-questions-about-tda4-isp-chip/4369762 #4369762"]以及该输入带宽是由多个摄像机共享还是由单个摄像机共享?

    多摄像头没有单独的 BW。 所有通道都使用相同的输入通道。

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我还想知道 TDA4 ISP 支持的最大输入带宽是多少?

    除了 R5F 之外、VPAC 还 使用 A72或其他内核(C71或 C66)的资源吗?   非 AEWB 的插件是否不使用 R5F 资源或仅在运行时使用资源?  这些插件在运行时使用了多少资源?  请给我详细介绍一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="499286" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1161667/tda4vm-some-questions-about-tda4-isp-chip/4370292 #4370292"]我还想知道 TDA4 ISP 支持的最大输入带宽是多少?

    这取决于输入分辨率、bpp、存储格式等参数。  

    [引用 userid="499286" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1161667/tda4vm-some-questions-about-tda4-isp-chip/4370292 #4370292"]除了 R5F 之外,VPAC 是否还 使用 A72或其他内核(C71或 C66)的资源?

    否、ISP 不需要任何其他资源

    [引用 userid="499286" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1161667/tda4vm-some-questions-about-tda4-isp-chip/4370292 #4370292]AEWB 以外的插件是否不使用 R5F 资源或仅在运行时使用资源?  这些插件在运行时使用了多少资源?  请给我详细介绍一下吗?[/引述]

    我建议参考数据表。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="80721" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1161667/tda4vm-some-questions-about-tda4-isp-chip/4370333 #437033"]这取决于输入分辨率、bpp、存储格式等参数。  [/报价]

    TDA4支持的最大输入带宽不是固定值还是固定范围?

    [引用 userid="80721" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1161667/tda4vm-some-questions-about-tda4-isp-chip/4370333 #437033"]我建议参考数据表。

    请告诉我 数据表中要参考的具体部分吗? VPAC 还是简介?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="499286" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1161667/tda4vm-some-questions-about-tda4-isp-chip/4371653 #4371653"] TDA4支持的最大输入带宽不是固定值或范围?

    您是指 DDR 输入带宽吗? 它实际上取决于可用的总带宽、分辨率和 fps。 没有固定值。

    [引用 userid="499286" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1161667/tda4vm-some-questions-about-tda4-isp-chip/4371653 #4371653">您能告诉我 数据表中要引用的具体部分吗? VPAC 或简介?[/引述]

    请参阅视觉应用的数据表。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    视觉应用的数据表是否是独立文件? 我在技术参考手册中找不到与视觉应用相关的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可通过以下链接获取。

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/vision_apps/docs/datasheet/group_apps_basic_demos_app_single_cam_datasheet.html

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/group_apps_basic_demos_app_multi_cam.html

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    [引用 userid="80721" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1161667/tda4vm-some-questions-about-tda4-isp-chip/4371704 #4371704"]它实际上取决于可用的总带宽、分辨率和 fps。 没有固定值。[/报价]

    如果是、我如何计算可以同时连接到 TDA4的摄像机数量?  您能否提供计算方法和判断依据?

    BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、多摄像头演示支持高达8个200万像素摄像头、以30fps 运行。  

    最多、每个 CSIRX 实例支持多达16个摄像头、最大通道速度为10Gbps 、最大 VPAC 约为600MP/s、因此只要处于此限制范围内且 DDR BW 可用、就可以支持摄像头。  

    对于 MP/s 计算、请选择摄像机分辨率 x fps。  

    此致、

    Brijesh