This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:UB981和 UB988是否可以一起使用? 信号进行输入

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1162574/tda4vm-can-ub981-and-ub988-be-used-together-input-through-dsi-signal

器件型号:TDA4VM

您好、TI

我能否使用串行器 UB981 DSI 输入到解串器 UB988

对于 DSI、可以同时使用 UB981和 UB988

B.R.

ZI.Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

     对于这些问题、您可以联系当地的 TI 支持部门吗?

    此致、

    Brijesh