This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:AMC5726 SPI 配置

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1162630/am5726-amc5726-spi-config

器件型号:AM5726

团队、

我的客户提出 了有关 AM5726BABCXAR SPI 配置的问题。 请帮助您查看以下问题、谢谢!

  1. 配置器件 SPI3 CLK 频率的 reg 是什么?  
  2. 是否有用于配置 SPI 电流的寄存器?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回复:1、请查看 CLOCKTREETOOL

    回复:2、您能详细说明一下这个问题吗? 谢谢。