This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:使用 tda4x 编码的 H264视频与 VLC、potplayer 和其他播放器播放速度过快

Guru**** 649970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1114435/tda4vm-h264-video-encoded-by-tda4x-is-played-too-fast-with-vlc-potplayer-and-other-players

器件型号:TDA4VM

你(们)好

 SDKRA:TI-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_03_00_07

 SDKLA:ti-processor-sdk-linux-j7-evm-07_03_00_05

  使用 tda4x 编码的 H264视频与 VLC、potplayer 和其他播放器播放得太快、

void tivx_video_encoder_params_init (tivx_video_encoder_params_t * PRMS)

if (NULL!= PRMS)

memset (PRMS、0x0、sizeof (tivx_video_encoder_params_t));

PRMs->bitstream_format = TIVX_bitstream_format_h264;
PRMs->features = TIVX_ENC_FITY_CABAC | TIVX_ENC_FITY_8x8;
PRMs->rcmode = TIVX_ENC_SVBR;
PRMs->IDR_PERIOD = 1;//对于仅 I 编码,设置为1 */
PRMs->I_PERIOD = 1;//对于仅 I 编码,设置为1 */
PRMs->bitrate = 10*1000000;
PRMs->帧 速率= 30;
PRMs->CROP_LEFT = 0;
PRMs->CROP_RIGHT = 0;
PRMs->CROP_TOP = 0;
PRMs->CROP_Bottom = 0;
PRMs->nslices = 1;
PRMs->BASE_PIPE = 0;
PRMs->INPLED_QP_I = 0;
PRMs->INPLED_QP_p = 0;
PRMs->INPLED_QP_b = 0;
PRMs->MIN_QP = 0;
PRMs->max_QP = 0;

日志:

h264 @ 000000000042d380]流#0:没有足够的帧来估算速率;需要考虑
r 增大探测大小
输入#0、h264、从'1.h264':
持续时间:不适用、比特率:不适用
流#0:0:视频:H264 (高)、yuv420p (渐进)、1280x720、30fps、30TB
R、1200k TBN、60tbc

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是在 EVM 上还是在自己的电路板上尝试此操作?

    如果是 EVM、您可以考虑迁移到最新的 SDK 8.2并检查它吗?

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好。Karthik

    我没有 EVM,我使用 客户的板。

     是否有 SDK 7.03的补丁?

     此致

     GJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="464063" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1114435/tda4vm-h264-video-encoded-by-tda4x-is-played-too-fast-with-vlc-potplayer-and-other-players void tivx_video_encoder_params_init (tivx_video_encoder_params_t * prm)

    您能否提供有关如何对文件进行编码的更多详细信息以及此源代码的详细信息?

    此致

    Nikshith