This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:释放 DM 固件使用 WKUP UART0的功能

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1133027/am625-release-the-use-of-wkup-uart0-by-dm-firmware

器件型号:AM625

您好,TI

我使用 的是 ti-processor-sdk-linux-rt-am62xx-evm-08.03.00.19。

我们注意到 DM 固件使用 WKUP_UART0作为 R5输出端口。

目前、我们要将 WKUP_UART0用作正常通信端口、如何释放 DM 固件对 WKUP_UART0的占用?

任何想法都很有帮助、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    WKUP_UART0不适用于用户应用、您能告诉我们为什么其他 UART 不足以满足您的应用用例的需要。

    请详细说明要求、以便我们能够更好地帮助您。

    此致

    安州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的板计划将 AM62的所有 UART 资源设置为通信串行端口、因为客户希望将它们用作多串行端口板。

    我们无法将 DM 固件修改为不使用 WKUP_UART0输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我仍有关于此问题的问题、TI 为什么要关闭此主题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我仍在处理该主题。 它没有关闭。 您很快就会收到更新。

    此致

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="319361" URL="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1133027/am625-release-the-use-of-wkup-uart0-by-dm-firmware "]

    我使用 的是 ti-processor-sdk-linux-rt-am62xx-evm-08.03.00.19。

    我们注意到 DM 固件使用 WKUP_UART0作为 R5输出端口。

    目前、我们要将 WKUP_UART0用作正常通信端口、如何释放 DM 固件对 WKUP_UART0的占用?

    [/报价]

    在 Processor SDK V8.3中、WKUP UART0仅供 DM 固件使用、不可重新配置。

    即将推出的 SDK v8.4将在几周内发布、它将支持从 DM 固件去耦 WKUP UART0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我们将等待新版本的 SDK
    还有一个问题需要确认、此功能是否会在 TI wiki 上提供操作方法、或者是否需要通过 TI e2e 论坛进行咨询?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    于晨

    SDK 08.04已发布,请告知我们是否可以解决您的问题。

    此致

    安州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要添加任何代码吗? 还是在内核中启用 wkup UART?